Wo Sie Ihre Schlösser und Geräte aufbewahren können
Damit ein Lockout-Tagout-Programm effektiv ist, müssen mehrere Schlüsselkomponenten eingerichtet werden. Eine dieser Schlüsselkomponenten ist die notwendige Hardware für Wartungsaktivitäten. Schlösser und Geräte sind die Instrumente für die Durchführung von Verriegelungen, daher ist die allgemeine Zugänglichkeit dieser Werkzeuge von entscheidender Bedeutung. Die Bestimmung der besten Platzierung dieser Geräte ist der Unterschied zwischen einem effizienten und einem ineffizienten Lockout-Tagout-Programm.
Oft entscheidet dies darüber, ob Mitarbeiter bei Bedarf eine Verriegelung verwenden oder nicht, und im letzteren Fall besteht die Möglichkeit unnötiger Beinaheunfälle, Verletzungen oder Todesfälle. Wo ist also der ideale Ort, um Sperrvorrichtungen aufzubewahren?
Die wichtigste Empfehlung bei der Entscheidung, wo Aufbewahrungsschränke für Sperrvorrichtungen untergebracht werden sollen, besteht darin, sie einfach und zugänglich zu halten. Viele Arbeiter haben sich beschwert, dass, wenn es mehr als ein paar Minuten dauert, um ein einfaches Schloss und Tag zu besorgen, sie lieber den gesamten Schritt überspringen und ohne ordnungsgemäße Verriegelung an der Ausrüstung arbeiten würden.
Glücklicherweise ist es möglich, die Verriegelungs-Hardware in Reichweite zu halten.
Wenn die Zeit gekommen ist, können autorisierte Mitarbeiter Bediener und anderes Personal schnell über die Durchführung der Verriegelung informieren und gleichzeitig die richtigen Schlösser und Geräte erwerben, nachdem sie den Verriegelungsvorgang überprüft haben. Je kürzer die Strecke ist, die Mitarbeiter von der Maschine zum Verwahrungsort des Verriegelungsgeräts zurücklegen müssen, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie die Maschine tatsächlich verriegeln.
Abhängig vom Layout der Anlage kann die richtige Platzierung der Verwahrungsschränke für maximale Effizienz variieren. Einige Einrichtungen verfügen über ein Hauptgebäude mit großer Freifläche, in der alle Produktionslinien laufen. Andere Anlagen sind unterteilt, wobei alle Produktionslinien voneinander getrennt sind. Und wieder andere sind noch komplizierter, mit labyrinthartigen Layouts.
Hier sind einige empfohlene Optionen für jede Situation: