Requisitos de treinamento para funcionários autorizados e afetados
A OSHA exige que os funcionários tenham o conhecimento e as habilidades necessárias para cumprir o programa de bloqueio/sinalização da sua empresa. É responsabilidade do empregador verificar se o pessoal compreende os componentes de bloqueio/sinalização apropriados e como eles se aplicam ao seu setor específico.
Também é importante reconhecer os diferentes tipos de funcionários definidos no padrão de bloqueio/sinalização e garantir que cada funcionário receba o treinamento adequado. Um funcionário afetado é alguém que opera ou trabalha perto de equipamentos que exigem bloqueio/sinalização, mas que não faz o conserto ou a manutenção deles. Um funcionário autorizado é um indivíduo que realiza o conserto ou a manutenção de uma peça do equipamento e, portanto, é responsável por bloqueá-lo e sinalizá-lo. O treinamento deve discutir essas diferenças e tornar cada funcionário ciente de suas responsabilidades específicas.
Além disso, a OSHA exige que os funcionários autorizados sejam treinados para reconhecer fontes de energia perigosas. Eles precisam entender como as fontes de energia podem ser rotuladas dentro de uma fábrica, para que estejam preparados para trabalhar com elas.
Além disso, os funcionários autorizados devem entender quais tipos de energia existem e a magnitude de cada tipo disponível no local de trabalho, para que estejam cientes dos riscos envolvidos. Eles devem ser treinados para isolar cada tipo de fonte de energia, garantindo que ela seja controlada adequadamente.
Os funcionários afetados devem entender a finalidade e o uso dos procedimentos de bloqueio/sinalização. É imprescindível que os funcionários afetados reconheçam que não devem interferir no equipamento que foi bloqueado. Todos os demais funcionários que passem pela área também devem estar cientes do bloqueio/sinalização e de suas responsabilidades.