Onde manter as travas e os dispositivos
Para que um programa de bloqueio/sinalização seja eficaz, vários componentes fundamentais devem ser estabelecidos. Um deles é ter o hardware necessário para as atividades de manutenção. As travas e os dispositivos são os instrumentos para realizar o bloqueio, portanto, a acessibilidade geral dessas ferramentas é crítica. Determinar a melhor disposição desses dispositivos é a diferença entre um programa de bloqueio/sinalização eficiente e um ineficiente.
Em geral, isso determinará se os funcionários usarão ou não o bloqueio quando necessário e, no caso da última opção, há a possibilidade de quase acidentes desnecessários, lesões ou fatalidades. Então, onde é o lugar mais ideal para guardar os dispositivos de bloqueio?
A principal recomendação ao decidir onde colocar os gabinetes de armazenamento do dispositivo de bloqueio é mantê-los acessíveis. Muitos trabalhadores reclamaram que se demorarem mais do que alguns minutos para achar um bloqueio e uma simples tag, eles preferem pular a etapa inteira e trabalhar no equipamento sem o bloqueio adequado.
Felizmente, manter o hardware de bloqueio ao alcance é uma solução possível.
Quando chegar a hora, os funcionários autorizados poderão notificar rapidamente os operadores e outros funcionários sobre o bloqueio que está sendo executado e, ao mesmo tempo, adquirir os bloqueios e dispositivos adequados após revisar o procedimento de bloqueio. Quanto menor for a distância que os funcionários precisarem percorrer da máquina até o armazenamento do dispositivo de bloqueio, maior será a probabilidade de eles, de fato, bloquearem a máquina.
Dependendo do layout da instalação, a colocação adequada dos gabinetes de armazenamento para máxima eficiência pode variar. Algumas instalações têm um edifício principal, com um grande espaço aberto, onde funcionam todas as linhas de produção. Outras instalações são compartimentadas, com cada linha de produção separada uma da outra. E há outras instalações ainda mais complicadas, com layouts semelhantes a labirintos.
Aqui estão algumas opções recomendadas para cada situação: