독립형 카트 기술은 리니어 모터에 대한 새로운 접근 방식입니다. 기존의 컨베이어는 기어, 체인 및 벨트를 사용합니다. 독립형 카트 기술에서는 자석을 사용하여 마찰 없는 추진력으로 모션을 정확하게 제어합니다. 그 결과 신경을 써야 할 부품이 줄어들고 에너지 소비가 감소하며 제어력을 상실하거나 부품을 마모시키지 않고도 신속하게 부하를 시작 및 중지할 수 있습니다.
더 유연한
설계 및 빠른 전환 지원
고객은 더 많은 옵션과 맞춤형 제품을 원합니다. 이러한 수요를 만족시키기 위해 기계는 유연해야 하며 쉽게 교체할 수 있어야 합니다. 다행히도 Rockwell Automation은 이러한 조건을 갖추고 있습니다. 곡선 또는 직선의 트랙 섹션을 설계 및 공간 요구 사항에 맞게 다양한 방식으로 결합할 수 있습니다. 제작 후에는 다른 소프트웨어 구성 이동 프로파일을 선택하는 것만큼이나 체인지오버도 간단합니다.
병목 현상 감소 및 생산량 증대: 각 시스템 카트는 지능적으로 제어되는 자체 모션 축입니다. 따라서 시스템 내 다른 카트의 위치에 따라 카트 속도를 높이거나 늦출 수 있습니다. 또한 이 시스템은 각 카트의 움직임을 추적하므로 분류 속도를 늦출 필요가 없습니다. 결과는 다음과 같습니다. 병목 현상이 감소하고 생산량이 증대합니다.
자재 이동이 한 장비 내에서 이루어지든 시설의 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝으로 이루어지든 독립형 카트 기술을 사용하면 더 잘 수행할 수 있습니다. Rockwell Automation의 모든 모터 및 카트는 IP65 등급 이상이며 모듈형이므로 다양한 응용 분야에 활용할 수 있습니다. 개별 구성요소 또는 맞춤형 및 표준 부품의 조합, 완전 조립된 맞춤형 유닛으로 구매할 수 있으므로 항상 필요한 사양을 갖출 수 있습니다.
iTRAK 및 MagneMotion® 독립형 카트 제품군에 대해 자세히 알아보십시오.
독립형 카트 기술이 어떻게 도움이 될 수 있을까요?
산업 솔루션
세계화 및 치열한 경쟁에 대비해 최대한 효율적이고 비용 효율적인 제조 및 산업 운영을 유지해야 하며, 수요에 맞게 맞춤화된 반복 가능한 품질의 제품을 생산해야 합니다.