로크웰 오토메이션에서 가장 중요하게 여기는 것은 바로 고객입니다. 성공 사례에 나타난 것처럼 로크웰 오토메이션은 고객의 요구 사항을 듣고, 평가하고, 대응합니다. 산업, 서비스 또는 제품별로 사례를 필터링할 수 있습니다.

2022년 10월 14일
한국형발사체(누리호)의 엔진 연소시험설비 제어 시스템의 성공적 구축사례
한국항공우주연구원(KARI)은 로크웰 오토메이션 코리아의 협업을 통해 엔진 연소시험설비의 제어 시스템을 구축하여 연소 시험을 수행하였고, 그 결과로 누리호를 성공적으로 발사할 수 있었습니다.

2022년 5월 23일
사후 유지보수 비용을 대폭 절감한 PCI
Perth County Ingredients(PCI)의 관리자는 로크웰 오토메이션의 Fiix를 활용하여 사후 유지보수를 54% 줄여 연간 $40,000 이상의 비용 절감을 달성했습니다.

2022년 3월 15일
단백질 포장에서 증강 현실(AR) 가치 증명
Maple Leaf Foods에서는 증강 현실(AR)이 어떠한 방식으로 산업 부문 전체의 운영을 개선할 수 있는지 보여주는 시범(pilot) 프로그램을 시작합니다.

2022년 1월 25일
Hirata, 에뮬레이션 소프트웨어로 효율성 향상
Hirata는 최근 최신 디지털 엔지니어링 기술을 활용하여 디버깅 및 시운전을 개선하기 위해 에뮬레이션 소프트웨어 솔루션에 투자했습니다.

2021년 5월 10일
Chicago Heights Steel, 가동 중단 시간 감소
AIC와 로크웰 오토메이션이 제휴하여 Chicago Heights Steel를 위해 향상된 진단 정보를 제공합니다.





2020년 12월 1일
Harpak-ULMA, 스마트 장비로 고객의 역량 강화
포장 장비제조업체(OEM)은 증강 현실과 같은 IoT 기능을 사용하여 고객이 변화하는 비즈니스 환경에 적응할 수 있도록 지원합니다.
Please check back for upcoming events