Loading
블로그 | OEM(장비 제조 업체) 시뮬레이션
Recent ActivityRecent Activity
6 분

OEM 업체 슈퍼파워: ICT + 시뮬레이션

어떻게 하면 장비 제조 업체가 독립형 카트 기술(ICT)의 이점을 이용해 그 어느 때보다 빨리 고객의 운영 확실성을 향상할 수 있는지 알아봅니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
자신이 슈퍼맨 타입의 인물이라는 것을 드러내기 위해 셔츠를 여는 남성

독립형 카트 기술(ICT)

은 엔드 유저의 요구에 따라 어셈블리 및 포장 유연성을 제공해야 하는 장비 제조 업체에 큰 도움이 됩니다. 약 10년 전 포장 장비 제조 업체에 이 기술을 도입하기 시작했을 때 그 개념은 매우 혁신적인 것이었습니다.

OEM 업체들은 ICT를 통해 복잡한 벨트 및 체인 구동 장비에서 발생하는 오래된 운반상의 문제를 해결할 수 있었습니다. ICT는 기존의 컨베이어 같이 고정된 속도와 간격으로 작동하는 대신 더 단순하고 더 적은 설치 면적에서 트랙의 자기 구동 운반대를 독립적으로 제어할 수 있습니다.

또한 가속, 감속, 속도 및 위치를 프로그래밍할 수 있기 때문에 버튼 하나만으로 동일한 장비를 수정하여 다양한 포장 크기와 구성을 지원할 수 있습니다.

수년간 ICT를 통해 OEM 업체들은 고객 효율성을 개선하고  처리량을 최대 50%까지 높인 유연한 장비를 개발할 수 있었습니다.

어떻게 하면 이러한 성공을 재현하고 시뮬레이션/에뮬레이션 소프트웨어 같은 새로운 디지털 엔지니어링 툴을 사용해 결과를 가속할 수 있을까요? 지금까지 배운 몇 가지 교훈을 소개합니다.

독립형 무빙 카트 기술
독립형 무빙 카트 기술
독립형 무빙 카트 기술
독립형 무빙 카트 기술에서는 자석을 사용하여 마찰 없는 추진력으로 모션을 정확하게 제어합니다.
가능한 것 탐색

비즈니스 성과에 우선 집중

일반적으로 장비 제조 업체들은 기존의 장비 설계에 새로운 기술을 추가하는 방법을 찾습니다. 그러나 이 접근법은 장비 작동 원리와 성능을 근본적으로 변화시키는 ICT에서는 유효하지 않습니다.


"제 경험에 따르면 가장 큰 성공을 거둔 장비 제조 업체들은 고객 비즈니스 성과에 중점을 두고 장비 설계 관점에서 새롭게 시작했습니다."


어떤 결과가 가장 중요한지 어떻게 알 수 있을까요? 한 가지 확실한 것은 고객의 견적외뢰서(RFQ)를 기다리면 이미 늦었다는 것입니다. 한 번 생각해 보십시오. RFQ가 작성될 때쯤에는 고객이 기존 애플리케이션을 기반으로 필요한 기능을 결정하고 유사한 기술을 고려했을 가능성이 큽니다.

ICT 구축에서 가장 성공한 OEM 업체들은 단순히 반응만 하는 것이 아니라 엔드 유저와 더 깊고 발전된 관계를 맺고 있습니다. 즉, ICT가 상당한 가치를 창출할 수 있는 비즈니스 과제를 찾기 위해 고객과 대화합니다.

예를 들어 볼까요?

  • ICT는 변화무쌍한 포장 애플리케이션을 최적화하는 탁월한 기능 외에도 효율적인 트랙 구성과 독립형 전기 부품 덕분에 설치 면적도 절약할 수 있습니다.
  • 또한 ICT는 숙련도가 낮은 교대 인력의 운영 및 유지보수를 용이하게 하는 더욱 스마트하고 단순한 설계가 특징입니다.
  • ICT는 간헐적인 동작과 연속적인 동작을 단일 솔루션에 결합하여 이전에는 여러 대의 장비가 필요했던 복잡한 애플리케이션 문제도 해결할 수 있습니다.

시뮬레이션 추가. 운영 확실성 향상.

장비 제조 업체들은 포트폴리오에 새로운 기술을 추가하면 프로젝트가 지연되거나 다른 구축 위험이 발생할 가능성이 있다는 사실을 알고 있습니다. ICT가 생산 현장의 운영을 더 단순화하기는 하지만, 장비 설계 중에는 사고 전환이 필요합니다.

예를 들어, 기존의 벨트 또는 체인 구동 장비에는 이를 구동하는 모션 축이 하나 또는 두 개이지만, ICT 시스템은 트랙의 모든 개별 운반대에 대한 모션 축이 있습니다. 애플리케이션에 따라 이는 2개의 모션 축에서 20개나 60개 이상으로 전환하는 것을 의미할 수 있습니다.

그렇다면 어떻게 설계 관점에서 최적의 결과를 달성하고 재작업을 최소화하도록 장비를 구성하는 방법을 결정할 수 있을까요?

정답은 시뮬레이션/에뮬레이션 소프트웨어

입니다. 이러한 디지털 툴은 장비 개발 주기 초기에 가상 세계에서 기술적 문제를 해결하는 데 사용할 수 있는 동적 모델 또는 "디지털 트윈"을 제공합니다. 디지털 트윈을 사용하면 단순한 3D 표현을 넘어 ICT 하드웨어를 주문하거나 강철을 절단하기 전에 실제로 장비를 실행, 수정 및 재실행할 수 있습니다.

ICT 프로젝트에 시뮬레이션을 추가하면 다른 방법으로는 불가능한 완전히 새로운 수준의 운영 확실성을 고객에게 제공할 수 있습니다. 장비를 제조하기 전에 장비가 어떻게 작동하는지 고객에게 보여주고 조정을 논의한다고 상상해 보십시오. 공장 인수 시험(FAT)과 그 이후에 얼마나 많은 시간을 절약할 수 있을까요?

비즈니스와 함께 성장하는 가치

최근에 내부 엔지니어링 자원을 통합하고 중앙 집중화하는 엔드 유저가 증가했습니다. 공장 수준에서 전문성이 감소하는 문제를 해결하기 위해 엔드 유저가 장비 공급 업체에 과거보다 더 많은 운영 지원을 요청할 것으로 예상됩니다. 그리고 여기에는 이전에 엔지니어 직원의 영역이었던 장비 조정, 정비 및 검증이 포함될 것입니다.

ICT와 시뮬레이션을 사용하면 장비 수명 주기 전반에 걸쳐 고객을 더 효과적으로 지원할 수 있습니다. 최고를 기대하면서 부품 상자를 들고 현장에 도착하던 시대는 지났습니다. 대신 고객과 함께 가상으로 수정사항을 테스트하여 더 많은 가치를 창출하고 확실성을 높일 수 있습니다. 또한 처음부터 올바른 작업으로 고객의 신뢰를 높일 수 있습니다.

독립형 카트 기술에 대해 알아보기 시뮬레이션 툴을 통해 더 많은 가치 창출

Published 2022년 5월 20일

주제: 독립형 카트 기술 모션 컨트롤 Motion Control Packaging Simulation Software Arena Simulation Software

Justin Garski
Justin Garski
OEM Segment Lead, Rockwell Automation
구독하기

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오

구독하기
추천
Loading
Packaging manufacturer improves competitiveness with iTrak
Packaging manufacturer improves competitiveness with iTrak
Packaging manufacturer improves competitiveness with iTrak
European manufacturer of tissue packaging solutions improves equipment productivity and competitiveness with Rockwell Automation
장비의 탁월한 유연성을 위한 스마트한 계획
장비의 탁월한 유연성을 위한 스마트한 계획
블로그
장비의 탁월한 유연성을 위한 스마트한 계획
통합 제어 플랫폼을 통해 장비제조업체들은 최신 고급 기술을 보다 효과적으로 활용하고 고객의 투자 수익을 최적화 할 수 있습니다.
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 회사 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 뉴스 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그 Chevron RightChevron Right