La tecnología de carrito independiente es un nuevo enfoque para los motores lineales. Los transportadores originales dependen de engranajes, cadenas y correas. La tecnología de carrito independiente utiliza imanes para controlar el movimiento de forma precisa con propulsión sin fricción. Esto da como resultado un menor número de piezas de las cuales preocuparse, un consumo de energía reducido y la capacidad de iniciar y parar cargas con rapidez sin perder el control o desgastar las piezas.
Entregue más
Diseño flexible y cambio rápido
Los clientes quieren más opciones y productos personalizados. Para satisfacer la demanda, las máquinas deben ser flexibles y fáciles de cambiar. Afortunadamente, tenemos la solución. Secciones de pista rectas o curvas pueden combinarse de infinitas maneras para adaptarse a sus requisitos de espacio y diseño. Y una vez que esté armado, los cambios pueden ser tan simples como seleccionar diferentes perfiles de movimiento configurados por software.
Reduce los cuellos de botella y aumenta la salida: cada carrito en el sistema es su propio eje de movimiento que se controla de manera inteligente. Eso significa que los carritos pueden acelerar o desacelerar según la posición de los otros carritos del sistema. El sistema también registra qué traslada cada carrito, por lo que no hay necesidad de desacelerar para la clasificación. ¿El resultado? Menos cuellos de botella y una mayor producción.
Ya sea que se mueva material dentro de una sola máquina o de un extremo de la instalación al otro, la tecnología de carrito independiente le ayudará a hacerlo de una mejor manera. Todos nuestros motores y carritos son de clasificación IP65 o mayor y modulares, lo que los hace una gran elección para un gran rango de aplicaciones. Puede comprar unidades personalizadas ensambladas en su totalidad, componentes individuales o una mezcla de piezas estándares y personalizadas, de forma que siempre obtiene lo que necesita.
Obtenga más información sobre las familias de carritos independientes iTRAK y MagneMotion®.
¿Cómo puede ayudarlo la tecnología de carrito independiente?
Soluciones industriales
La globalización y la competencia intensa requieren que las operaciones industriales y de fabricación sean lo más eficientes y rentables posible y, de esa forma, que se entreguen productos de calidad repetible, que estén personalizados para satisfacer a la demanda.