Os desenvolvimentos nas tecnologias e padrões de segurança globais tornaram a segurança de produção uma ferramenta avançada para otimizar a produção. A implementação de tecnologias e padrões de segurança industrial pode ajudar a melhorar a gestão de risco e reduzir os ferimentos. Essas normas também aprimoram a produtividade da fabricação, a eficiência e a motivação de seus funcionários e clientes.
Explore o potencial dos serviços de segurança abrangentes
A segurança não precisa ser um fardo sobre a produtividade ou um custo dos negócios. Em vez disso, ela pode ser uma ferramenta poderosa que beneficia os trabalhadores, as operações e o resultado final. Nossos Serviços de segurança do pessoal e ativos atendem essas necessidades. Podemos ajudar a proteger seus funcionários e obedecer às normas mais recentes. Trabalharemos com você para aumentar a segurança e reduzir os riscos enquanto otimizamos a produtividade do trabalhador e dos ativos.
Bloqueio/sinalização e controle de energia perigosa
Os serviços de controle de energia perigosa fornecem soluções de bloqueio/sinalização abrangentes e habilitadas por tecnologia. Nossos serviços de trava/etiqueta ajudam você a executar com eficiência a manutenção de rotina de qualquer equipamento mecânico, pneumático, químico, hidráulico ou térmico. Avaliamos as necessidades únicas de controle de energia perigosa de cada empresa. Daí, criamos uma solução sob medida que atende aos seus requisitos internos, bem como às regulamentações estaduais, federais e globais aplicáveis. Com o uso de nosso portfólio holístico de serviços de segurança, nossos serviços também suportam a habilitação de medidas protetoras alternativas. Esse suporte fornece Procedimentos alternativos de desenergização (ADP) em máquinas com sistemas de controle de segurança verificados e validados.
De auditorias e serviços a treinamento e digitalização, empresas ao redor do mundo reconhecem nossas soluções de trava/etiqueta como a forma mais eficiente para ajudar a manter seus funcionários seguros.
Serviços de segurança de máquina
Como a maior fornecedora de segurança industrial global, ajudamos a reduzir acidentes e custos, ao mesmo tempo em que aumentamos a produtividade. Nossas soluções flexíveis foram projetadas para atender às necessidades de produção e documentar devidamente os procedimentos de segurança. Usamos um processo definido claramente para ajudar a aumentar a segurança identificando as etapas necessárias à avaliação e à redução dos riscos à máquina. Com uma avaliação, ajudamos a avaliar o risco à fábrica e damos suporte a decisões bem informadas que aumentam a segurança de máquina e dos funcionários. Nossa análise criteriosa do projeto e a aplicação de dispositivos melhoram a segurança geral. Verificamos se os sistemas estão operando dentro dos parâmetros definidos e das normas.
Implemente padrões de segurança industrial
Avaliações de segurança
Aumente a produtividade da máquina e mantenha a segurança do local de trabalho. Os serviços de partida, integração e projeto de controles dos sistemas de segurança incluem:
- Risco
- Perigo
- Etiqueta CE
- bloqueio/sinalização
- Tempo de parada
- Circuito de segurança
- Segurança de processo
Validação
Nossa validação ajuda você a confirmar a instalação e a funcionalidade adequadas do sistema de segurança. Avaliamos o desempenho do circuito, a tolerância a falhas, a ação de falha, a lógica de software, a aplicação do dispositivo e a função do dispositivo. Redefinimos ações para todos os modos de operação. Nossa avaliação inclui:
- Análise de circuito de segurança
- Serviços de tempo de parada de máquinas
- Auditorias de conformidade
- Validação do sistema de segurança
Integração e partida
Aumente a produtividade da máquina e mantenha a segurança do local de trabalho. Os serviços de partida, integração e projeto de controles dos sistemas de segurança incluem:
- Projeto de circuito/lógica
- Instalação
- Atualizações de arco elétrico de CCMs
Também fornecemos serviços de consultoria de compatibilidade que incluem:
- Segurança funcional (ISO 13849-1 e IEC 62061)
- ISO, ANSI, IEC, CE, OSHA, NFPA, CSA
- Conformidade CE
Serviços de treinamento
Provedor de certificação TÜV Rheinland autorizado
Nós colaboramos com TÜV Rheinland, uma das organizações de segurança industrial mais prestigiadas do mundo, para oferecer treinamento especializado em segurança funcional para técnicos e engenheiros. Esses cursos de treinamento TÜV Rheinland são o alicerce da nossa oferta de Treinamento de segurança. Para saber mais sobre os cursos, entre em contato com o distribuidor autorizado ou o escritório de vendas.