Loading

Otimização de ativos inteligentes

Reduza os custos de manutenção e equipamentos
Otimização de ativos inteligentes
Transformação digital
  • Produtividade da força de trabalho digital
  • Inteligência operacional empresarial
  • Otimização de ativos inteligentes
  • Gestão de produção dimensionável
  • MES, análise e IIoT

Seus produtos e processos estão ficando mais complexos. Tempo de parada não planejado e gastos de capital inesperados custam a você tempo e dinheiro.

As soluções de otimização de ativos inteligentes usam dados em tempo real e realidade aumentada para ajudar você a prever problemas nos equipamentos antes que eles se tornem falhas e, o mais importante, localizam a causa do problema.

Por meio da monitoração em tempo real e diagnóstico, você obtém análise preditiva e prescritiva que permitem gerenciar a manutenção de forma proativa.


Impulsione um valor mensurável

Monitoração da integridade dos ativos

A monitoração em tempo real, o diagnóstico e a análise preditiva e prescritiva fornecem insights críticos dos seus ativos. Saiba como seus equipamentos estão funcionando para que você possa identificar condições anormais, agora e no futuro, identificar problemas e corrigi-los antes que se tornem tempo de parada não programada. 

Manutenção preventiva

Impeça a ocorrência de tempo de parada não programada prevendo falhas nos equipamentos antes que elas ocorram. Adote uma abordagem proativa à manutenção para identificar possíveis problemas, reduzir a ocorrência e a duração do tempo de parada não programada e obter o melhor de seus ativos e orçamento de manutenção.

Instruções de manutenção no contexto

Entregue informações atualizadas, digitais e no contexto de ativos e sistemas diversos para funcionários de manutenção como uma experiência unificada, baseada em função. Inclua uma perfeita interação bidirecional com todos os dados necessários e registre os resultados em sistemas mestre.

Suporte de especialistas remotos

Conecte instantaneamente especialistas remotos a técnicos de campo para colaboração Over the Shoulder e apoio. Acelere a localização de falhas e maximize a disponibilidade dos equipamentos com acesso instantâneo à experiência quando e onde ela é necessária.

Um fornecedor automotivo usou o InnovationSuite para exibir visualmente os dados do sensor do forno e prever alarmes de entrada de O2 com 24 horas de antecedência, com 91% de precisão.

Como a otimização de ativos inteligentes ajudam?

Desafio

Você está sob constante pressão para acompanhar o aumento da complexidade dos produtos e ainda reduzir os custos. O tempo de parada não planejada e gastos de capital inesperados aumentam essa pressão. A capacidade de prever falhas em equipamentos permite à sua força de trabalho identificar a causa dos problemas, economizando tempo e dinheiro de forma significativa.

Solução

Quando os usuários têm as informações de que precisam, como instruções de trabalho digital ou dados no contexto para a tarefa em mãos, eles conseguem responder com mais rapidez.

O que isso significa para você

Obtenha mais de sua força de trabalho. Quando resolvem os problemas com mais rapidez, eles e você podem fazer mais.


Visão geral das soluções de otimização de ativos inteligentes

Veja como gerenciar a manutenção de forma proativa usando dados em tempo real e realidade aumentada (AR).

Apresentando soluções de otimização de ativos do InnovationSuite Intelligent
Main Image
Visão geral
Apresentando soluções de otimização de ativos do InnovationSuite Intelligent

Antecipe problemas com equipamentos antes deles se tornarem falhas e encontre a causa.

Saiba mais

FactoryTalk InnovationSuite, baseado em PTC: Tornando real o valor completo da manutenção preditiva
Main Image
Webinar
FactoryTalk InnovationSuite, baseado em PTC: Tornando real o valor completo da manutenção preditiva

Preveja e resolva os problemas antes que eles ocorram usando a manutenção preventiva.

Junte-se a nós

Realize o valor total da manutenção preventiva

Preveja e resolva os problemas antes que eles ocorram usando a manutenção preventiva.


Maximize sua utilização de recursos com esses produtos

Software de análise MES e Internet das coisas industrial
Main Image
Software
Software de análise MES e Internet das coisas industrial

A InnovationSuite une o FactoryTalk® Analytics e o sistema de execução de manufatura com as tecnologias de PTC ThingWorx® e AR. Isso facilita a você conectar e aprimorar insights operacionais.

Início
FactoryTalk® Analytics
Main Image
Software
FactoryTalk® Analytics

O FactoryTalk® Analytics fornece aos responsáveis pelas decisões aprendizado de máquina de autoatendimento e mashups de dados para que você não precise contar com cientistas de TI e dados.

Início
Plataforma de Internet das coisas industrial ThingWorx®
Main Image
Software
Plataforma de Internet das coisas industrial ThingWorx®

Com o ThingWorx®, é possível criar, com facilidade, soluções de IoT avançadas e fáceis de usar que impulsionam a inovação por meio de produtos, sistemas e operações inteligentes e conectados.

Início
Realidade aumentada
Engineer works with a HoloLens: place a virtual robotic arm into the production line
Software
Realidade aumentada

Crie e forneça instruções com conteúdo de mídia//captura, conteúdo 2D/3D, sequências, dados de IoT e anotações em tempo real. Implante e acesse a partir de smartphones, tablets e dispositivos portáteis.

Início
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
  2. Chevron LeftChevron Left Recursos Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Otimização de ativos inteligentes Chevron RightChevron Right