솔루션
이 프로토타입에 로크웰 오토메이션이 기여한 부분은 하나의 솔루션이나 제품에 그치는 것이 아니라, 에너지 관련 장비 운영을 위해 필요한 Allen‑Bradley의 여러 컴포넌트까지 이어집니다.
몇 가지 예를 들면 컨트롤러, 분산 입력 및 출력, 전원 공급 장치, 컨택터, 푸쉬 버튼 등입니다.일반적으로 말하자면 모든 보조, 에너지 관련 재료를 로크웰 오토메이션이 공급했습니다.
"완전한 장비 모니터링과 제어를 위해 필요한 로크웰 오토메이션 제품은 전부 사용했습니다.파워 일렉트로닉스에 명령을 전송해 풍력 발전기가 필요한 운전 곡선, 바람에 따른 필요한 회전 속도, 추출할 전력 및 기타 관리할 변수를 지정할 수 있습니다." Sancho는 설명합니다.
프로토타입 풍력 발전기는 이러한 모든 컴포넌트 외에 Allen‑Bradley CompactLogix™ PAC도 사용합니다. 이 시스템은 프로그래밍 소프트웨어, 컨트롤러, I/O 모듈 사이에 긴밀하게 통합되어 스타트업 시간을 줄이고 효율적이고 원활한 운영에 도움을 줍니다.
모든 요소는 간단한 그래픽 형식으로 장비의 상태 정보를 보여주는 Allen‑Bradley PanelView™ Plus HMI와 통합됩니다.
결과
"풍력 발전기 장착을 마치고 테스트를 수행한 시점부터 바로 시스템은 탁월한 에너지 효율성과 신뢰성으로 최고의 가용성을 제공한다는 것이 입증되었습니다.사실 지금까지 한 번도 고장이나 예정되지 않은 중단이 발생하지 않았다"고 Sancho는 강조합니다.
현재 풍력 발전기는 자동 모드로 운전 중이며 폴트가 감지될 경우 엔지니어에게 해당 이벤트에 대한 정보가 전달됩니다.그러나 Sancho가 언급했듯이 "그런 일은 아직 발생하지 않았습니다."
Sancho는 이어서 다음과 같이 말합니다."로크웰 오토메이션은 풍력 발전기를 위한 자동화와 전체적인 제어 시스템을 제공할 역량을 갖춘 기업임을 알 수 있었습니다.로크웰 오토메이션은 이러한 종류의 장비에 대한 우리의 엄격한 요구 사항을 항상 충족합니다." Bustillo 역시"로크웰 오토메이션은 항상 옆에서 필요한 모든 지원을 제공하고 구현 작업에 협력했다"고 말합니다.
현재의 에너지 발전 추세 측면에서 이러한 종류의 풍력 발전기의 전망은 밝습니다. 엔드 유저에게 자신이 소비하는 에너지의 일부를 생성하여 그만큼 에너지 비용을 절감할 수 있는 기회를 부여하기 때문입니다.Sancho는 "문제도 없고 유지보수도 필요 없는, 가용성과 신뢰성이 높은 장비이다.즉, 튼튼하고 최대한의 생산성을 제공한다"고 결론지어 말합니다.
Published 2014년 9월 30일