当社のBulletin 1485補助電源メディア接続装置は、4ピンコネクタのシステムに基づいており、ネットワーク電源とは別にI/Oモジュールやその他の装置にDC24Vを給電する目的で使用されます。通常、こうした装置に別途給電する方法は、出力の切換えによる停電を防止するために、出力が接続されているI/O装置に用いられます。ただし、一部の装置には、出力の有無にかかわらず個別の補助電源で給電する必要があります。
Bulletin 280ArmorConnect® 3相電源メディア製品には、ミニ型ディスコネクトケーブルとクイックディスコネクトケーブルの両方があり、 ArmorStart®分散型モータコントローラに安全に接続できます。コネクタにはストレート型と直角型があり、誤配線を防ぐためにキー溝が付けられています。3相電源メディアコンポーネントは、UL 2237に従って、モータ分岐回路に対して定格されています。
当社のBulletin 888/889制御電源メディア接続装置には、ArmorStart®分散型モータコントローラに確実に接続するためのミニ型ディスコネクトケーブルが用意されています。制御電源メディアコンポーネントは、ネットワークコネクタでの誤配線を防ぐために、6ピンのうち5ピンを使用する構成になっています。