Loading

Sistemi di produzione di energia

Sistemi di automazione per centrali, controlli di supervisione e acquisizione dati e sistemi di controllo
Sistemi di produzione di energia
Produzione di energia
  • Biomasse
  • Energia dal carbone
  • Idroelettrica
  • Gas naturale
  • Solare
  • Eolico

Massima affidabilità e riduzione dei costi totali

L'obiettivo di ogni fornitore di energia è produrre elettricità a costi ridotti e in modo affidabile.

Nonostante l'invecchiamento degli asset, è necessario migliorare l'efficienza operativa. Inoltre, bisogna gestire le nuove normative ambientali. E tutto questo con un numero sempre minore di risorse e di lavoratori esperti.

Rockwell Automation ha la tecnologia e le soluzioni adatte a ridurre i potenziali rischi associati a tali sfide. Possiamo aiutarvi ad adattarvi al mutevole panorama della produzione di energia elettrica attraverso un ampio portafoglio che:

  • Migliora l’efficienza
  • Ottimizza l'operatività dell'impianto
  • Riduce le emissioni
  • Evita i tempi di fermo non pianificati
  • Assicura costi totali di esercizio più bassi

Offriamo soluzioni che integrano controllo dei processi, controllo motori, sicurezza e informazioni in un'architettura aperta e modulare. Ciò fornisce un controllo completo a livello di impianto per la produzione di energia convenzionale o rinnovabile.

Guida alle soluzioni per la produzione di energia
Main Image
Brochure
Guida alle soluzioni per la produzione di energia

Una panoramica delle nostre soluzioni per il settore di produzione di energia.

Scarica ora

Soluzioni per l'automazione di fabbrica

Biomasse

Man mano che l'adozione delle biomasse come fonte di combustibile si estende a livello globale, aumenta anche la richiesta di sistemi di controllo flessibili. Con l'ampia gamma di tipologie utilizzate, la capacità di adattarsi e mantenere livelli costanti di generazione è sempre una sfida. Le nostre soluzioni forniscono la risposta.

Scoprite le nostre capacità
Carbone

Sebbene possa non essere la direzione futura dell'industria, è ancora un settore trainante. Lavorate ogni giorno per mantenere in funzione il vostro impianto. Le nostre soluzioni flessibili vi aiutano a farlo con il più basso costo totale di esercizio.

Scoprite le nostre capacità
Idroelettrica

Quella idroelettrica è l'energia rinnovabile per antonomasia. Gli impianti rimasti in funzione per decenni ora hanno bisogno di essere aggiornati. I nostri collaudati sistemi di controllo e informazione possono aiutarvi a sfruttare al meglio i vostri asset.

Scoprite le nostre capacità
Gas naturale

Esistono ancora molti impianti alimentati a gas e devono essere efficienti. Alcuni di essi devono essere aggiornati per garantirne la longevità, mentre altri hanno problemi relativi all'affidabilità. La nostra offerta di soluzioni di controllo vi aiuta a massimizzare i tempi di disponibilità e a raggiungere gli obiettivi di produzione.

Scoprite le nostre capacità
Solare

Vi è una crescente pressione affinché più energia elettrica venga generata da fonti rinnovabili. Il solare fotovoltaico sta rapidamente diventando un'alternativa valida. Utilizzate le nostre soluzioni di controllo e informazioni integrate per catturare e convertire i raggi del sole in modo più efficiente.

Scoprite le nostre capacità
Eolico

L'energia eolica sta diventando sempre più popolare, con i grandi parchi eolici offshore che sono ormai una realtà in continua crescita. Senza una corretta gestione di tali parchi, non è possibile ottimizzare la produzione. Le nostre soluzioni di controllo sono in grado di aiutarvi a garantire un'elevata disponibilità.

Scoprite le nostre capacità

DCS per il controllo della generazione di energia

Controllo di processo integrato, controllo motori, sicurezza e visualizzazione

Il nostro sistema di controllo distribuito PlantPAx® garantisce l'integrazione tra le aree di processo critiche e l'equilibrio dell'impianto. Integra inoltre controllo dei processi, discreto, motori, informazioni e sicurezza. Un'unica piattaforma di controllo consente di risparmiare sui costi dei ricambi e della formazione.

Ulteriori informazioni sul DCS PlantPax

Sistema di controllo distribuito PlantPAx
Main Image
Brochure
Sistema di controllo distribuito PlantPAx

È ora di ripensare a ciò che un moderno sistema di controllo distribuito può fare per voi.

Scarica ora
Cosa dicono i clienti
"Il DCS PlantPAx ha fissato lo standard per tutti i progetti futuri presso il nostro impianto ed è un modello per l'impianto di Veresen".

Brett Weber, responsabile operazioni e manutenzione, Ripon Cogen

In che modo abbiamo aiutato aziende come la vostra?

Insieme ai nostri numerosi partner, forniamo assistenza per gli impianti di generazione di energia da decenni. I nostri sistemi di automazione per gli impianti di generazione di energia, i sistemi SCADA e i nostri sistemi di controllo garantiscono l'affidabilità e aiutano a tenere sotto controllo i costi.

Altre storie di successo dei clienti

Un impianto di cogenerazione a gas sostituisce un DCS obsoleto
FOTOCAMERA DIGITALE OLYMPUS
Caso di studio
Un impianto di cogenerazione a gas sostituisce un DCS obsoleto

Un impianto di cogenerazione a gas sostituisce un DCS obsoleto con un sistema di controllo dei processi all'avanguardia. Ripon Cogeneration migliora le prestazioni operative con il sistema PlantPAx.

Per saperne di più
Progetto ripristina la migrazione ittica e produce elettricità
Diga del Progetto Cushman #2 per Tacoma Public Utilities da World Wind Helicopters AS260B, 9 agosto 2013
Caso di studio
Progetto ripristina la migrazione ittica e produce elettricità

Tacoma Power ha costruito un impianto di raccolta dei pesci automatizzato e una centrale elettrica che permettono la migrazione ittica e una produzione aggiuntiva di energia idroelettrica pari a 3,6 Mw.

Per saperne di più
Siete pronti a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Le nostre competenze industriali vi aiutano a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell’automazione.

Contattaci

Consigliato per voi

Loading
  • Vendite
  • Assistenza clienti
  • Assistenza TechConnect
  • Domande generali
  1. Chevron LeftChevron Left Home Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Settori industriali Chevron RightChevron Right