Loading
Communiqué de Presse
Recent ActivityRecent Activity
5 lecture minute

FactoryTalk Design Hub accélère la mise sur le marché des conceptions industrielles

La nouvelle offre est composée de cinq solutions qui améliorent la collaboration et augmentent la productivité des équipes de conception.

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
A diagram that includes the logos of five cloud software products on top of a blue burst background, each with arrows pointing to a large FactoryTalk Design Hub logo.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), la plus grande entreprise au monde dédiée à l’automatisation industrielle et à la transformation numérique, annonce le lancement de FactoryTalk® Design Hub™. Avec cette nouvelle offre, les entreprises industrielles peuvent désormais transformer leurs capacités de conception d’automatisation en s’appuyant sur une méthode de travail simplifiée et plus productive basée sur le cloud. Quel que soit leur lieu de travail, leur taille et leurs compétences, les équipes peuvent travailler plus intelligemment grâce à une collaboration améliorée, à une meilleure gestion du cycle de vie et à un accès à la demande à des logiciels déployés sur le cloud. Résultat, une productivité accrue, des délais de mise sur le marché raccourcis et des coûts de développement et de maintenance inférieurs.

« Dans cette nouvelle ère du « travail nomade », les entreprises doivent pouvoir utiliser des outils de conception centralisés accessibles à la demande pour moduler leur production et s’adapter facilement à l’évolution des besoins de leurs clients », a déclaré Brian Shepherd, Senior Vice President, Software & Control chez Rockwell Automation. « L’offre FactoryTalk Design Hub permet aux ingénieurs de fabrication d’accéder à toute la gamme d’outils et de capacités de Rockwell Automation à partir d’une plateforme centralisée qui assure le succès de leurs projets de conception et de la collaboration au sein de leur équipe et d’un bout à l’autre de l’entreprise. ».

L’offre FactoryTalk Design Hub améliore le développement et le déploiement des projets d’automatisation des entreprises industrielles, tout en respectant les dernières normes de sécurité et les bonnes pratiques informatiques (IT). Elle permet aux équipes d’accéder aux projets de conception à la demande à partir de n’importe quel navigateur Web en utilisant des logiciels toujours à jour et qui s’adaptent avec flexibilité aux utilisateurs et à la capacité de calcul nécessaire pour répondre aux exigences de charge de travail de chaque projet.

« La transformation numérique des capacités de conception d’automatisation requiert d’une part le recours au cloud pour optimiser la productivité des développeurs de systèmes de contrôle et, d’autre part, l’interconnexion des outils logiciels par un fil numérique dans le but de maximiser la collaboration, l’évolutivité et la productivité », selon Craig Resnick, Vice President, ARC Advisory Group. « L’offre FactoryTalk Design Hub de Rockwell Automation assure une continuité numérique transparente entre les différents logiciels de conception, de visualisation, de jumeau numérique, de stockage et d’accès à distance grâce auxquels les développeurs de systèmes de contrôle peuvent accéder sans délai et à la demande aux projets d’automatisation requis, quel que soit leur emplacement. Ces entreprises peuvent ainsi accélérer leurs initiatives, allant de la transformation numérique à la convergence IT/OT ».

À l’heure où les entreprises recherchent de meilleures façons de résoudre leurs problèmes les plus pressants, les approches traditionnelles en matière de conception de logiciels limitent la collaboration, l’évolutivité et la productivité. L’offre FactoryTalk Design Hub répond à ces trois préoccupations afin de satisfaire à l’ensemble des besoins de conception des flux d’automatisation.

« Je me réjouis que Rockwell Automation alloue les ressources nécessaires à ce type de développement au bénéfice des développeurs de systèmes de contrôle du monde entier », a déclaré Doug Hoffer, ingénieur en automatisation senior chez Samuel Engineering. « Cela pourrait devenir un moyen important de lier puissance du cloud et moyens analytiques au processus de développement de systèmes de contrôle ».

L’offre FactoryTalk Design Hub comprend cinq solutions :

FactoryTalk Design Studio

FactoryTalk® Design Studio™ est un nouveau logiciel cloud-native conçu de A à Z pour améliorer l’efficacité de conception au niveau système. Disponible à tout moment et en tous lieux à partir d’un navigateur web, sans téléchargement, installation ou responsabilité de maintenance logicielle. Dès la conception de l’automate, FactoryTalk Design Studio réduit le délai de développement en tirant parti des pratiques de développement logiciel modernes et d’un système de contrôle des versions intégré. Les équipes peuvent collaborer plus facilement que jamais en utilisant des outils automatisés pour partager et fusionner les modifications. La taille des projets peut évoluer de manière dynamique avec la prise en charge de plusieurs automates au sein d’un seul projet. Avec FactoryTalk Design Studio, les entreprises disposent d’un outil idéal pour révolutionner la façon de créer des systèmes d’automatisation industrielle.

FactoryTalk Optix Studio

FactoryTalk® Optix Studio™ vient compléter le portefeuille d’outils de visualisation de Rockwell Automation. Connu sous le nom de « visualisation pour les visionnaires », FactoryTalk Optix est la première interface homme-machine (IHM) compatible avec le cloud lancée au sein de FactoryTalk Design Hub. Avec FactoryTalk Optix Studio, les utilisateurs peuvent directement concevoir, tester et déployer des applications à partir d’un navigateur Web. La connectivité basée sur le cloud (en option) permet de créer de nouveaux flux de travail collaboratifs qui permettent d’apporter des modifications à tout moment et de n’importe où. FactoryTalk Optix est conçu pour améliorer les processus, l’efficacité et les prestations fournies à l’aide d’une plateforme évolutive de nouvelle génération.

FactoryTalk Twin Studio

FactoryTalk® Twin Studio™ est une solution de conception d’automatisation de bout en bout au sein de laquelle les utilisateurs peuvent virtuellement concevoir, programmer, simuler, émuler et mettre de projets en service dans un environnement cloud. Accessible en tous lieux à l’aide d’un navigateur Web, l’écosystème hébergé dans le cloud utilise les meilleurs produits logiciels de Rockwell. FactoryTalk Twin Studio permet aux utilisateurs de développer plus rapidement des projets de meilleure qualité en naviguant de manière transparente entre les différentes solutions de conception de Rockwell et en travaillant avec leurs collaborateurs en temps réel.

FactoryTalk Vault

FactoryTalk® Vault™ fournit une capacité de stockage cloud-native centralisée et sécurisée pour les équipes de conception de fabrication. Avec sa version et son contrôle d’accès de nouvelle génération, FactoryTalk Vault est doté d’outils de conception de pointe qui permettent de mieux comprendre les projets de conception grâce à une analyse approfondie des projets d’automate. Les équipes peuvent désormais consacrer davantage de temps à leurs projets au lieu de rechercher des fichiers ou de travailler à partir de versions obsolètes.

FactoryTalk Remote Access

FactoryTalk® Remote Access™ active une connexion sécurisée aux équipements, ce qui permet aux équipes de réagir plus vite et de résoudre rapidement les problèmes de production indépendamment du lieu où elles se trouvent. FactoryTalk Remote Access met rapidement des experts en relation avec les problèmes de production les plus graves, quel que soit le lieu où ils se trouvent, améliorant la réactivité de l’assistance et réduisant les coûts inhérents aux déplacements pour intervention et aux temps d’arrêt des actifs.

L’offre FactoryTalk Design Hub et ses composants seront disponibles d’ici début 2023. Cliquez ici pour en savoir plus sur l’offre FactoryTalk Design Hub de Rockwell Automation 

Publié 1 novembre 2022

Sujets: FactoryTalk DesignSuite FactoryTalk OperationSuite

À propos de Rockwell Automation


Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), est un leader mondial en matière d’automatisation industrielle et de transformation numérique. Nous connectons l’imagination des gens avec le potentiel de la technologie afin d’élargir le champ du possible, pour un monde plus productif et plus durable. Rockwell Automation, dont le siège social se trouve à Milwaukee (Wisconsin), emploie près de 26 000 personnes au service de ses clients dans plus de 100 pays. Pour découvrir comment nous donnons vie à la solution Connected Enterprise dans les entreprises industrielles, visitez le site www.rockwellautomation.com.

Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscribe
Recommended for You
Loading
FactoryTalk Design Hub
FactoryTalk Design Hub
FactoryTalk Design Hub
Discover how our cloud software platform can transform your automation design capabilities and provide a more simplified, productive way to work.
Les logiciels cloud débloquent la transformation numérique
Les logiciels cloud débloquent la transformation numérique
Les logiciels cloud débloquent la transformation numérique
Rockwell Automation annonce la publication par Frost & Sullivan d’un livre blanc qui explique la valeur des logiciels cloud pour la transformation numérique.
Un nouvel intégrateur de systèmes pour la technologie Emulate3D
Un nouvel intégrateur de systèmes pour la technologie Emulate3D
Un nouvel intégrateur de systèmes pour la technologie Emulate3D
Rockwell Automation annonce la certification d’Automate en tant qu’intégrateur de systèmes pour Emulate3D, son logiciel de jumeau numérique.
  • Ventes
  • Service Clients
  • Assistance TechConnect
  • Questions générales
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Société Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Actualités Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Communiqués de Presse Chevron RightChevron Right