Los desarrollos de estándares y tecnologías de seguridad globales han hecho de la seguridad de la fabricación una eficaz herramienta para optimizar la producción. La implementación de tecnologías y normas de seguridad industrial puede ayudar a mejorar la gestión de riesgos y a reducir las lesiones. Estas normas también ofrecen importantes mejoras en la productividad de la fabricación, la eficiencia y la confianza de sus empleados y clientes.
Aproveche el potencial de los servicios de seguridad integrales
La seguridad no tiene que ser una carga sobre la productividad o un costo de hacer negocios. En cambio, puede ser una poderosa herramienta que beneficia a sus trabajadores, sus operaciones y su resultado neto. Nuestros servicios de seguridad de activos y personas satisfacen estas necesidades. Podemos ayudarlo a proteger a los empleados y cumplir con los últimos estándares. Podemos trabajar con usted para encontrar formas de mejorar la seguridad y reducir el riesgo, al mismo tiempo que optimizamos la productividad de los trabajadores y de los activos.
Bloqueo-etiquetado y control de energía peligrosa
Los servicios de control de energía peligrosa brindan soluciones de bloqueo-etiquetado (LOTO) completas y habilitadas digitalmente. Nuestros servicios de LOTO pueden ayudarlo a realizar rutinas de mantenimiento de forma eficiente para todos los equipos mecánicos, neumáticos, químicos, hidráulicos o térmicos. Evaluamos las necesidades particulares de control de energía peligrosa de cada empresa. Luego, creamos una solución personalizada que se adapte a sus requisitos internos, así como también a los requisitos estatales, federales y globales vigentes. Con nuestra cartera de servicios de seguridad integral, también ofrecemos servicios de habilitación de medidas de protección alternativas. Este servicio proporciona procedimientos de desenergización alternativos (ADP) para máquinas con sistemas de control de seguridad verificados y validados.
Desde auditorías y servicios hasta capacitaciones y digitalización, nuestras soluciones de LOTO tienen el reconocimiento de empresas de todo mundo por ser la forma más eficiente de mantener el personal a salvo.
Servicios de seguridad de máquinas
Al ser el mayor proveedor de seguridad industrial global, ayudamos a reducir las lesiones y los costos, mientras mejoramos la productividad. Nuestras soluciones versátiles se diseñaron para satisfacer sus necesidades de producción y documentar adecuadamente los procedimientos de seguridad. Usamos un proceso claramente definido para ayudar a mejorar la seguridad mediante la identificación de los pasos requeridos para evaluar y mitigar los riesgos de maquinaria. Con un análisis, ayudamos a evaluar el riesgo de la planta y respaldamos decisiones bien informadas que mejoran la seguridad de los empleados y las máquinas. Nuestra revisión detallada del diseño y de la aplicación de dispositivos mejora la seguridad general. Verificación de que los sistemas funcionen dentro de las normas y los parámetros definidos.
Implemente normas de seguridad industrial
Evaluaciones de seguridad
Mejore la productividad de la máquina y mantenga la seguridad en el lugar de trabajo. Los servicios de diseño, integración y puesta en marcha de controles de sistemas de seguridad incluyen:
- Riesgos
- Peligros
- Etiqueta CE
- LOTO
- Tiempo de detención
- Circuito de seguridad
- Seguridad del proceso
Validación
Nuestra validación lo ayuda a confirmar la instalación y funcionalidad del sistema de seguridad. Evaluamos el rendimiento del circuito, la tolerancia a fallos, la acción ante un fallo, la lógica de software, la aplicación y la función de dispositivos. Restablecemos las acciones para los modos de operación. Nuestra evaluación incluye:
- Análisis del circuito de seguridad
- Servicios de tiempo de detención de máquinas
- Auditorías de conformidad
- Validación del sistema de seguridad
Integración y puesta en marcha
Mejore la productividad de la máquina y mantenga la seguridad en el lugar de trabajo. Los servicios de diseño, integración y puesta en marcha de controles de sistemas de seguridad incluyen:
- Diseño de circuitos/lógica
- Instalación
- Actualizaciones de arco eléctrico del centro de control de motores
También ofrecemos servicios de consultoría y de conformidad que incluyen:
- Seguridad funcional (ISO 13849-1 e IEC 62061)
- ISO, ANSI, IEC, CE, OSHA, NFPA, CSA
- Conformidad de la CE
Servicios de capacitación
Proveedor de homologación autorizado de TÜV Rheinland
Colaboramos con TÜV Rheinland, una de las organizaciones de seguridad industrial más prestigiosas del mundo, para brindar capacitación especializada en seguridad funcional para técnicos e ingenieros. Estos cursos de capacitación con certificación son el pilar de nuestra oferta de capacitación en seguridad. Para obtener más información acerca de nuestros cursos, comuníquese con el distribuidor autorizado o la oficina de ventas.