Controladores CompactLogix 5480
Los controladores CompactLogix™ 5480 Boletín 5069 son controladores en tiempo real, que ejecutan Windows 10 IoT Enterprise en paralelo con el motor de control de Logix. Nuestro CompactLogix™ 5480 utiliza el mismo motor de control rediseñado que se implementó en los controladores ControlLogix® 5580 y CompactLogix 5380. Esta línea de controladores Logix admite la incorporación de aplicaciones de Windows, como analítica, recolección de datos y cómputos predictivos. La capacidad de recolectar datos y tomar decisiones en la máquina sirve de apoyo para The Connected Enterprise y beneficia a los usuarios finales y fabricantes originales de equipos.