Sicherheit am Arbeitsplatz ist ein komplexes Thema, das für den Schutz der Arbeitnehmer, die Vermeidung von Produktionsunterbrechungen und die Erzielung guter Betriebsergebnisse entscheidend ist. Unter dem industriellen Internet der Dinge (IIoT) versteht man die Konvergenz von unternehmensweiter Informationstechnologie (IT) und betrieblicher Systeme auf Fertigungsebene (OT), damit Unternehmen auf Fertigungs-, Qualitäts-, Sicherheits- und weitere Daten zugreifen können.
Sicherheitsexperten können The Connected Enterprise® nutzen, um Sicherheit, Produktivität und Rentabilität zu verbessern. Diese Daten fördern die Transparenz der Sicherheitssysteme, verhelfen zu einem besseren Verständnis von Sicherheitsrisiken, reduzieren sicherheitsbezogene Ausfallzeiten, unterstützen die Bewertung des Nutzungs- oder Missbrauchsverhaltens von Sicherheitssystemen und verbessern die Compliance.
Sicherheits- und Risikomanagement im Zeitalter des IIoT
Die Sicherheitsfunktion wird oft als Compliancepolizei für betriebliche Abläufe in der Industrie betrachtet. Deshalb gilt Arbeitsschutz oft als Beeinträchtigung für die Produktivität. Heutzutage gelten EHS und Sicherheitsmanagement jedoch als wichtige Faktoren für betriebliche Exzellenz und geschäftliche Leistung. LNS Research, führender Analyst für Automatisierung, erläutert in diesem ausführlichen White Paper Perspektiven zu Sicherheits- und Risikomanagement.
Sicherheit in The Connected Enterprise® neu definiert
Das industrielle Internet der Dinge macht Sicherheit produktiv
Das IIoT kann die Sicherheit und Leistungsfähigkeit deutlich verbessern sowie einen Einblick in Arbeitsverhalten, Maschinencompliance, Ursachen für Betriebsunterbrechungen aus Sicherheitsgründen, Sicherheitsabweichungen und Entwicklungen in Echtzeit ermöglichen.
Sicherheit und Schutz
Sicherheit und Schutz gehören zusammen
Weil industrielle Abläufe zunehmend vernetzt werden, dürfen die jeweiligen Auswirkungen der Sicherheitsrisiken nicht ignoriert werden. Angreifer nehmen oftmals Sicherheitssysteme ins Visier, die Mitarbeiter, Ausrüstungen und die Umwelt schützen.
Sicherheit und die Entwicklung der globalen Belegschaft
Die globale Belegschaft entwickelt sich ständig weiter. Unternehmen müssen Mitarbeiter jeder Altersklasse, ob ausgebildet oder nicht, optimal einsetzen und ein ebenso sicheres wie produktives Arbeitsumfeld gewährleisten. Erfahren Sie, was Sie tun können.