挑戰
- 轉移舊型分散式控制系統 (DCS),因應家庭及個人照護產業客戶持續增加的需求
解決方案
結果
- 成功轉換 - 穩定成功地將 Honeywell PlantScape 舊型分散式控制系統轉換為 Rockwell Automation PlantPAx 製程自動化系統,並能以單一控制平台將機器安全納入解決方案之中
- 縮短開發時間 - 利用 PlantPAx 製程物件製程程式庫,將原本通常需要四個月的實作時間縮短為兩個月,減輕單獨開發邏輯程式及人機介面面板的需求
- 降低成本 - 在單一平台部署 PlantPAx 和機器安全,減少零件及訓練成本,打造完整、穩定及堅固的系統
背景
Yuhan-Kimberly 於 1970 年成立,是 Yuhan-YangHang 和美國企業 Kimberly-Clark 的合資企業。Yuhan-Kimberly 是第一家推出多項不同個人照護產品的廠商,目前是韓國日常生活重要的一部分。
Yuhan-Kimberly 多年來努力向所有年齡層的消費者提供各種產品,協助實現更衛生更積極的生活方式,為韓國消費者的健康及福祉做出貢獻。
挑戰
Yuhan-Kimberly 的 Kimcheon 工廠,是亞洲頂尖的個人衛生用紙製造設施,生產各種家用耗材,包括面紙、衛生紙及廚房紙巾。
隨著浴室紙毛巾的需求迅速成長,從美國進口原材料在 Kimcheon 設施進行加工與包裝不再是高效或有效的方式。
Yuhan-Kimberly 需要在內部生產原材料,因此決定進行專案,將美國設施的毛巾機器設備移往 Kimcheon。
這需要進行重大的升級。在此生產流程中,Yuhan-Kimberly 運轉過時的 Honeywell PlantScape 舊型分散式控制系統 (DCS),很不容易尋找到替換零件,而且幾乎不可能取得功能升級,提升至 Yuhan-Kimberly 期望的效率水準,其中包括額外的機器安全選項,以及包含現代製程解決方案與安全控制的多元系統。
為了確保達到生產目標,必須快速完成新系統遷移而且無停機時間,這使得情況更加複雜。
解決方案
Yuhan-Kimberly 開始準備取代該設施的舊有控制系統,並將架構現代化以提高生產力與安全性。
該公司希望整合後的系統能提供完整的生產線與配方功能,同時解決舊有分散式控制系統所面臨的品質與一致性問題。由於舊系統的複雜性,因此新設備必須方便操作且易於使用,這一點至關重要。
Yuhan-Kimberly 接受 Rockwell Automation 及其他自動化供應商投標進行系統轉換,其中包括控制器、人機介面 (HMI) 及機器安全。公司也分析用於 PlantScape 的應用程式,考量這些應用程式要如何設計,以便轉移及安裝至 Rockwell Automation 平台並進行試運轉。
PlantPAx 是以 Rockwell Automation Integrated Architecture 系統為基礎,提供統一的製程與分離的解決方案。對 Yuhan-Kimberly 而言,此製程自動化平台結合控制技術、提供各應用程式視覺化的人機介面軟體、操作員的機器安全裝置,以及利用 EtherNet/IP 連結系統的通訊介面應用程式。
新型製程控制系統以 Allen‑Bradley® ControlLogix® 控制器 (PAC) 為核心。有別於傳統控制器,ControlLogix PAC 提供多元控制以充分運用開發工具、網路通訊協定及服務導向架構,使其成為完全整合的可擴充控制平台,並可用於整個 Yuhan-Kimberly 工廠。
其中的核心優勢是採用可靠的軟硬體解決方案,透過單一工業網路:EtherNet/IP,提供以 Integrated Architecture 為基礎的現代分散式控制系統 (DCS)、PlantPAx 及機器安全控制。
為加快轉移流程、維持一致性並縮短安裝時間,客戶倚賴 PlantPAx 製程物件程式庫。此程式庫很簡單且便於使用,可讓操作員縮短系統開發與測試時間。結果,此解決方案提高了生產效率、加快啟動流程,並且縮短上市時間。
Rockwell Automation 全球製程技術顧問 (GPTC) 團隊提供其領域專業知識,為 Chumdan FA、Rockwell Automation 製程解決方案整合商 (SI) 工程師及 Yuhan-Kimberly 操作員進行培訓,協助他們適應新系統及使用其功能。此團隊帶領 Yuhan-Kimberly 完成其定義完善且具有策略性的技術遷移過程。
結果
Rockwell Automation PlantPAx 製程物件程式庫縮短兩個月的實作時間,讓 PlantPAx 比預定時間提前完成安裝,而操作員則立即使用更方便的操作程序。
例如舊有系統需要操作員逐一檢查邏輯程式,但現在可以透過面板檢查及變更機器的運作狀況,並安全檢視互鎖狀態。
由於在單一平台順利完成遷移作業,零件及訓練成本大幅降低。此外 PlantPAx 也降低整體擁有成本 (TCO),同時滿足客戶提升機器安全的要求。
這項解決方案可行的原因,在於 Rockwell Automation Integrated Architecture 在 EtherNet/IP 網路安全地實現 PlantPAx 分散式控制系統及 GuardLogix。
上述結果為 Yuhan-Kimberly 搭配其他產品使用 Rockwell Automation 產品與服務的特定案例,其他客戶的實際結果可能有所不同。
已發佈 2016年4月4日