Loading
成功案例 | 數位轉型
Recent ActivityRecent Activity
閱讀時間5分鐘

Cytiva實現生命科學數位化

更有效運用數位技術和自動化,協助生物製造公司以靈活、高效且有信心的方式實現規模經濟。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Female lab technician writing information on a test tube with a marker after viewing results in a microscope

Cytiva

的客戶從事生命救援工作,範圍涵蓋基礎生物研究到開發創新疫苗、生物藥品、新興細胞到基因治療。

Cytiva的工作是提供相關工具和服務,藉此提升客戶工作的效率、速度和安全性,進而取得更好的病患結果。超過7,000位同仁遍佈於40個據點支持該公司的願景,改善恢復身體健康的治療機會,最終改變病患人生。

在數位轉型與工業4.0計畫中,Cytiva希望打造聯網的數位化企業,增進內部作業表現並縮短終端客戶等待上市的時間。

Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
Cytiva Helps Customers Speed Time-to-market When It Really Counts
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.

為生命救援增添新戰力

開發新藥品和醫療產品需要大量的時間與金錢,而且每項新產品專利到期前可利用的時間不多。縮短從開始到上市的時間會有顯著的優勢,因為可以讓產品佔下更長久的市佔率。

Cytiva的自動化與數位執行總經理Kevin Seaver表示,「在這個產業中,現在非常需要以更精巧、快速和划算的方式製造藥品、疫苗和療法。藉由製程自動化和資料分析,我們重新思考製藥的每個步驟,並以靈活、高效且有信心的方式實現規模經濟。」

簡化系統部署、減少自動化孤島,以及縮短收集和清除資料的時間,這些都能夠幫助生物製造商加速產品問世。

Seaver說道,「我們的目標是主要透過前期的工程和自動化作業,協助企業將所需時間從七年縮短到三四年。」。

 

整個價值鏈的整合與自動化

Cytiva Figurate自動化平台具備控制和通訊功能,可藉由資料見解取得富有成效的成果,同時提升上下游製程的效率。

為了開發和導入Figurate平台,Cytiva採用洛克威爾自動化PlantPAx

®系統和自家的Unicorn軟體將生物程序設備自動化。運用MES
應用程式提供資料,並可整合納入電子批次記錄和時程等資訊。

該平台專門針對終端客戶大幅簡化系統部署,終端客戶能依照特定需求選擇洛克威爾自動化系統和其他產品。標準化的數位資料庫內含有已經過測試、記錄和驗證的產品編碼,可以用來更有效地開發製造和自動化流程。

舉例來說,客戶可將PlantPAx系統作為單一獨立系統使用,或搭配其他系統操作。整合後顧客不僅能傳輸生物製藥內容,還能傳送相關資料。

「幾年前自動化並不實用,不過現在已成為公司主要特色之一。」

運用分析和資料的力量

透過The Connected Enterprise®

客戶可以將所有必要的文件電子化,並立即發送給製造單位。此外,Figurate可將製程資料上傳到雲端,與其他操作資料整合。經過進階分析,寶貴的見解可用來改善作業並且向下回饋給系統以優化製程。

Seaver表示,「需要考量成本、時間和品質。通常如果要顧及其中一項,就必須放棄其他層面。但我們的作業速度變快了,能以更符合成本效益的方式製造產品,因為我們完成了所有前期工作。而且我們驗證過編碼,所以品質也變得更好。」

Cytiva的自動化實驗室和沙箱室配置伺服器,搭配不同類型的開發和測試中應用程式。藉由這樣的測試環境,Cytiva在上市之前得以驗證所有功能。如果客戶有疑問或問題,可以提出來進行測試,創造協同合作的環境。

 

提供預先測試的解決方案

Cytiva採用Figurate的FlexFactory生產線,其中包含介質和緩衝溶液製備、細胞培養生產、收集、純化、病毒清除、滅菌過濾,以及大量配方製程。這些全都可以納入模組化的KUBio無塵貨櫃中,並交給生物製造客戶立即使用。

Seaver說道,「我們的KUBio系統為有效的貨櫃式生產設施,不到18個月的時間便能建好整座工廠。」。

除了加速上市時程之外,其他優勢還包括生產產能、可用性和生產員工效率增加10% - 20%,而在能源使用、廢料、批次放行時間、維護及停機調查方面則減少5% - 30%。

已發佈 2021年3月10日

主題: Life Sciences Digital Transformation FactoryTalk InnovationSuite
訂閱

訂閱Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞與資訊。

馬上訂閱

為您推薦

Digital Thread
Digital construction of a plant
Capability
Digital Thread

What is Digital Thread? Rockwell Automation can connect critical business functions and accelerate digital transformation with a unified enterprise approach.

Explore Our Capabilities
MES Solutions for the Life Sciences Industry
Equipment connected with two medical employees sitting viewing results
Brochure
MES Solutions for the Life Sciences Industry

PharmaSuite MES provides production operations management to help you meet regulatory compliance, achieve operation excellence, increase supply chain effectiveness, and meet your goals.

Download Now
Pfizer: Changing Lives with Digital Transformation
Client reviewing label directions on medication
Case Study
Pfizer: Changing Lives with Digital Transformation

At Pfizer, a multi-year digital transformation is driving improvements in cycle time, yield, and right-first-time quality.

Read Now
The Facility of the Future eBook
Lab technician placing test tubes in a holder
Brochure
The Facility of the Future eBook

Does your facility operate at its full potential? Download the eBook to learn how to deploy smart, fast, and flexible Life Sciences facilities.

Download Now
  • 銷售
  • 客戶服務
  • TechConnect 支援
  • 一般問題
  1. Chevron LeftChevron Left 首頁 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 公司 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 成功案例 Chevron RightChevron Right