解決方案
Rockwell Automation 對原型的貢獻不僅是單一解決方案或產品,而是 Allen‑Bradley 系列的多項元件,全部都是機器達到理想能源相關運作的必要配備,
例如控制器、分散式輸入及輸出、電源供應器、接觸器及按鈕等等。一般來說,所有的輔助及能源相關材料都是由 Rockwell Automation 供應。
Sancho 表示:「我們使用 Rockwell Automation 供應的所有必要產品,完整監控及控制機器。這樣我們就可以傳送指令至電力電子整流器,顯示哪一項運作曲線需要風力發電機、視風力而定所需的旋轉速度、需要取得的電力,以及我們希望管理的其他變數。」
除了以上所有元件以外,原型風力發電機也使用 Allen‑Bradley CompactLogix™ PAC,在編程軟體之間緊密整合,此外還有控制器及 I/O 模組,以縮短啟動時間,協助實現高效順暢的運作。
以上種種都與 Allen‑Bradley PanelView™ Plus 人機介面整合,以單一圖形格式顯示狀態機器資訊。
結果
Sancho 表示:「從我們完成安裝風力發電機及進行測試開始,系統就證明能夠提供最高的可用性,具備絕佳的能源效率及可靠度。事實上,我們從未發生故障或意外停止等事件。」
目前風力發電機以自動模式運作,所以只要發現任何故障,就會向工程師報告。不過就如 Sancho 所述:「這種情形尚未發生。」
他繼續表示:「我們發現 Rockwell Automation 能夠提供風力發電機的自動化及整體控制系統。他們總是能滿足我們對這類機器的嚴格要求。」Bustillo 也表達相同看法:「Rockwell Automation 總是和我們在一起,提供所需的一切支援,並與我們合作實作。」
這類風力發電機在目前的發電情勢之中,具有相當光明的前景,因為終端使用者有機會能夠產生自己消耗的部分能源,藉此降低能源費用。Sancho 最後表示:「這是沒有問題且無需維護的機器,具備高可用性及穩定度。換言之,這是堅固耐用且提供最高生產力的機器。」
已發佈 2014年9月30日