一個學習防護警告時常見的問題是:「究竟什麼是零能量狀態?」
一開始答案可能很明顯。然而,當您將其定義應用在工作場所,立刻就產生複雜性,問題也隨之而來。
零能量狀態是設備該點處已安全隔離,避免任何重新通電或釋放多餘能源的機會。這能保護員工避免於維護、維修或清潔期間非計劃或無意間起動或移動設備。簡而言之,就是一切完全關閉,而您不會受到任何傷害的狀態。
分享:
一個學習防護警告時常見的問題是:「究竟什麼是零能量狀態?」
一開始答案可能很明顯。然而,當您將其定義應用在工作場所,立刻就產生複雜性,問題也隨之而來。
零能量狀態是設備該點處已安全隔離,避免任何重新通電或釋放多餘能源的機會。這能保護員工避免於維護、維修或清潔期間非計劃或無意間起動或移動設備。簡而言之,就是一切完全關閉,而您不會受到任何傷害的狀態。
能源是指任何輸入、輸出或存在於設備內的任何能源。若拿裝箱機來舉例,許多人會認定它只有電能。少數人可能會發現氣體線路,並且意識到這應該屬於防護警告程序的一部份。然而,若要真正達成裝箱機的零能量狀態,該程序必須處理所有形式的能量(像是熱熔膠[其可能另外通電]、重力位能、來自移動機器零件產生的動能)。另外,像進料輸送機和出料輸送機這類附近的設備,如果對維修裝箱機的授權員工會造成危害,則可能需要列入考慮。
關於規模,OSHA標準1910.147並沒有規定上鎖掛牌的上限或下限。針對運作中的設備,所有能量來源都必須處於零能量狀態。您可能在思索的50V電壓限制是針對在處理配電箱的電工。在裝箱機的案例中,480V主電源斷電時會遭閉鎖,而熱熔膠機若分離則會遭斷電。但若配電箱內仍有<50V以維持PLC繼續編程,則能接受,因為該程序只會對裝箱機起作用,而非配電箱。
零能量狀態是指所有能量來源,無論可閉鎖與不可閉鎖。例如,如果該設備有可能用於提升負載,像是電梯或起重機,那麼確認您的防護警告程序有處理分散或中和此能量來源對於建立零能量狀態極為重要。
至於其他不可閉鎖的來源呢?關於動能,防護警告程序必須處理如何停止旋轉零件,並且不讓它們有任何旋轉的機會。關於像是熱熔爐這種熱能來源,它們需要時間冷卻。電容器需要時間放電,並可能需要接地以達到零能量狀態。
如果設備是設計成可舉起或升起,那麼沒錯,您需要考慮它因為重力而能儲存位能。防護警告程序需要按部就班的去中和危害。如果設備外型是高的,但已經安裝牢固,您就不需擔憂會發生有人去解開並翻倒的離譜情境。那的確可能造成危害,但不屬於防護警告的範圍。那會屬於安裝、移動或移除設備的工作危害評估。
是的,的確會,尤其是在生產線上。如果您會在附近工作,針對工作中的設備,其前後與附近的設備可能也需要閉鎖。當您閉鎖一份設備時,您就是在告訴自己此防護警告程序已經正確實行,您對這設備可安全的進行工作,不用擔心因意外重新起動或重新通電而受傷。
例如,若您在設備的出料端工作時,附近的出料輸送機意外起動,您可能被困在夾壓點而受傷。在設備的進料端工作時,您必須面對進料輸送機,您可能被困在捲壓點,或是輸送的材料可能撞到您。如果防護警告程序包括閉鎖附近的設備危害,您就能協助避免任何上述情況發生。
關於零能量狀態的概念,常見的主題是這個:確保您辨認出所有輸入與輸出設備的能量,並展示如何使其中和,使設備能夠安全維修。
防護警告可能是複雜的,但不一定是困難的。如果您需要協助或想要深入瞭解上鎖掛牌,請聯絡洛克威爾自動化,我們的TÜV萊茵集團認證安全專家也能協助您瞭解制訂程序、訓練、制訂政策、機器安全等事項。
已發佈 2022年2月24日