時至今日,要將生產力提升到嶄新高度,需要的不只是技術純熟的員工,而是見多識廣的員工。透過現代的人機介面(HMI)軟體,您能創造出更多這類型的員工,藉由將員工連結至即時又有用資訊,從而幫助他們做出快速且聰明的決定。
舉例來說,現代的人機介面(HMI)軟體讓員工能在自己的裝置上存取人機介面(HMI)螢幕。這可幫助員工隨時隨地注意生產線,也能透過遠端存取來更快速做出反應。這個軟體也支援像是觸控手勢的互動式操作,讓員工以更自然且方便的方式檢視與運用生產線的資訊工作。
為讓您能夠了解現代人機介面(HMI)如何能夠幫助您,這裡有六個例子,說明人機介面如何提升您企業的生產力。
- 提高員工的覺察
- 透過更容易了解的螢幕,操作人員能夠更快評估情況及操作系統。
- 介面可以使用圖形元素,舉例而言,使作業監控更為直覺式可以幫助員工更容易偵測出異常狀況。多語言支援則可以使操作人員使用他們偏好的語言工作。而能多次使用的目標,為您的操作建立一致的人機介面(HMI)螢幕顯示與功能。
- 在同一個地方獲得更深入的資訊
- 存取更大的資訊量,讓人機介面(HMI)螢幕上能呈現出比以往更深入的資訊。
- 員工不僅看得到生產資料,也可以存取諸如訂單、相機影像及維修指示的資訊。沒有現代人機介面(HMI),員工可能需要使用另外一套系統或是前往另外一棟建築才能存取這些不同型態的資訊。
- 使資訊更容易獲得
- 支援移動裝置使得員工可從任何地方透過存取所需的資訊來反應生產狀況。
- 即使不在辦公室,工廠經理仍可以監督生產線績效或是查閱生產資料。無論警報狀況在工廠的哪個角落,技術人員都可以快速做出的反應。操作人員可以不必守著一部固定的終端機,他可沿著生產線走動或在機器之間走動,同時以一部移動裝置監控生產。
- 更快速的對警報做出反應
- 改良的警報系統可以幫助員工更快速地看到且反應生產線問題。比起站在螢幕前而知道警報何時發生,而是以電子郵件、簡訊及智慧型手機遠端通知員工。而當無人回應或是情況變糟,該項通知可擴及至其他員工。
- 當觸發警報時,員工也無須回溯來了解操作狀況,因為現代人機介面(HMI)已即時提供了這些細節。
- 改善員工互動
- 員工可以像在操作自己的智慧型手機上一樣,在現代人機介面(HMI)瀏覽及查詢資訊。他們可以捲動趨勢資料,縮小及放大技術手冊,以手指滑動不同頁次的PDF。他們也可以在警報紀錄中留下評論替他人提供重要的內容。
- 加強安全
- 網路安全威脅不僅會讓您的交易機密處於風險,也會帶來生產力停止。
- 現代人機介面(HMI)可以用不同的方式來協助保護您的資訊及生產力。人機介面(HMI)能簡化與IT的合作以協助改善安全。內建功能來協助防止未經授權的變更。也能以安全性設計的平台來傳送,例如和安全標準認證一起。