在過去五年中,IT服務已快速遷移至雲端。事實上,到2024年為止,預計將有45%的IT支出轉移到雲端(Gartner),而OT則緊隨其後。
這意味著什麼呢?試想一下,在實際投入設計、調試並優化生產過程所需的資源前,您可先模擬新產品或流程的設計。試想一下能在任何地方對客戶設備即時提供支援的可能性,此後將不再需要所費不貲的頻繁差旅。而這只是剛開始。
從加速創新、提高可擴充性到提高敏捷性、簡化營運與降低成本,軟體即服務(雲端SaaS)有可能改變您的企業。
分享:
在過去五年中,IT服務已快速遷移至雲端。事實上,到2024年為止,預計將有45%的IT支出轉移到雲端(Gartner),而OT則緊隨其後。
這意味著什麼呢?試想一下,在實際投入設計、調試並優化生產過程所需的資源前,您可先模擬新產品或流程的設計。試想一下能在任何地方對客戶設備即時提供支援的可能性,此後將不再需要所費不貲的頻繁差旅。而這只是剛開始。
從加速創新、提高可擴充性到提高敏捷性、簡化營運與降低成本,軟體即服務(雲端SaaS)有可能改變您的企業。
您的工作也許很複雜,但您管理工作的方式並不一定如此。雲端SaaS可以簡化您執行業務的方式。
雲端運算可依據需求進行擴充,比以往更容易達成使用者的新增與刪除,以及運算效能。不僅如此,透過SaaS,您的員工永遠都能存取最新版本的軟體,無需再仰賴IT部門進行安裝與維護。此外,隨著您在雲端擴充軟體與應用程式,您可以減少硬體與軟體的資本支出。
雖然製造業的雲端運算並不能完全取代內部部署的軟體、硬體甚至實體接觸,但它提供許多新功能,讓您得以擴充現有系統,進而提高效率並改善協作等。
創新是滿足不斷變化的客戶需求,並在競爭中保持領先的方法。透過雲端SaaS,您可以擁有自己的數位實驗室,只需動動手指即可執行測試並解決生產相關問題,無需承擔在真實世界中進行這些工作所面臨的風險與成本。
試想您可以透過順暢協調、以更低的成本且更快的速度嘗試新事物,同時避免影響到現有生產過程。雲端SaaS不僅讓這一切成為可能,更讓它觸手可及。
有了更好的數據品質、更高的運算效能來處理更大的數據集,加上在整個工業生命週期中的單一數位線程,營運優化以及將未來的設計提升到新境界等方面均有巨大潛力。
雲端運算讓「隨時隨地管理系統與設備」得以實現。透過此級別的存取權限,您可以立即管理、設定並啟動與已部署之設備的連線。
能夠更快回應生產需求,代表您可以更快找到解決方案,而透過遠端執行則表示您無需承擔高昂的差旅時間與費用。可透過雲端的遠端維護功能讓發生緊急情況的可能性降低。此外,此級別的遠端連線暗示未來有更大的潛力,包括更主動的支援模式。
來自工廠第一線的數據可以驅動決策以自動提高生產力。藉由設計的情境,營運訊息可用於預測並防止意外停機,同時提高營運效率。
因此能夠減少停機時間、提高生產力與營運效率,進而大幅減少浪費、提高產量等等。這對於管理距離遙遠的廠房特別有幫助。
92%的企業表示他們仰賴雲端運算(富比士),毫無疑問,雲端運算將持續下去。我們看到了雲端運算的所有優勢及其對製造業的影響。
由於雲端服務的可適性,這些優勢將比以往更容易獲得。藉由SaaS,您可以透過我們提供的支援進行轉型,協助您降低變更所引起的風險並大幅減少停機。
我們在Azure平台上與Microsoft合作開發了全新雲端SaaS產品套件,幫助您充滿信心地進行轉型。我們的次世代自動化軟體運用雲端的效能來簡化您的工作方式,讓您能夠存取新的訊息、分析與見解,進而以有益於您企業的新方式來設計、操作與維護您的系統。
您是否有洛克威爾自動化帳號?
立即探索!
查看我們雲端SaaS產品的最新消息:
已發佈 2021年11月17日