Vimos que a demanda global por produtos químicos aumenta, e esse crescimento traz novos desafios de negócios e demandas. A maioria dos produtores químicos enfrentam volatilidade no custo dos insumos, um ambiente de regulamentações complexo e uma infraestrutura em obsolescência. Para dificultar mais ainda, o volume de trabalhadores qualificados está diminuindo. Não são cenários fáceis para seguir.
Podemos orientar você nesses caminhos. Seja revisando seu sistema de controle de processo, atualizando seus sistemas em obsolescência ou obtendo o máximo dos dados que você produz, podemos aconselhar e auxiliar você a permanecer competitivo nesse setor dinâmico. Não sabe por onde começar? Leia este eBook e assista ao vídeo sobre A indústria química conectada. Eles podem ajudar a priorizar suas necessidades atuais.
Melhore a eficiência energética da fábrica de produtos químicos
A energia é onerosa e você quer usar o mínimo possível sem impactar negativamente suas operações. Isso também é válido se você tiver um programa de gestão de energia ou iniciativa de sustentabilidade mais ampla. De qualquer forma, economizar energia resulta na redução de custos operacionais e uma fábrica mais eficiente. Quem não gostaria disso?
Bem, você sabia que há um primeiro passo simples para melhorar a eficiência energética? Comece usando inversores de frequência em seus motores, bombas e compressores para reduzir o uso de energia. Responda a algumas perguntas fáceis e nossa calculadora calculará as economias de custo estimadas. E, se a sustentabilidade for importante para você, nossa calculadora também estimará a porcentagem de redução de carvão que um inversor de frequência pode oferecer.
Experimente nossa calculadora de economia de energia com inversores de frequência e veja quanto você poderia economizar.
Como preparar suas operações para o futuro
Soluções fornecidas pela Kalypso
A Kalypso se juntou à família Rockwell Automation em maio de 2020 para fornecer serviços abrangentes de transformação digital aos fabricantes. A Kalypso oferece suporte a muitas indústrias, incluindo a química, com consultoria, implementação e serviços gerenciados, desde a avaliação da prontidão digital e a criação de um caso de negócios até a implementação e integração de tecnologias e a manutenção da mudança.
Soluções de controle de processo químico
Controle de processo químico para operações aperfeiçoadas
Plataforma de comunicação aberta. Informações em tempo real. Expansível para indústrias de pequeno e grande porte. São os três pontos essenciais? Então, o PlantPAx®, o SDCD moderno, pode ser o sistema que você busca.
Nosso SDCD PlantPAx® fornece mais informações sobre os equipamentos e o desempenho do operador. Isso permite reduzir o tempo de parada não programada, aumentar a produtividade e a qualidade. Outros benefícios dessas soluções são:
- Soluções que variam de uma unidade até sistemas para toda a empresa
- Compatível com a norma ISA-88, completo com proteção da propriedade intelectual de receitas
- Automatize as operações manuais para reduzir a variação
- Crie operações repetíveis e controladas para maximizar a utilização de recursos
- Gerencie as receitas e os procedimentos para se concentrar na rentabilidade, produtividade e qualidade
- Modelos procedurais para melhorar o controle de rastreabilidade, relatórios e aprovação
Controle de modelagem preditiva expansível
A plataforma de software modular Pavilion8® é a base de nossas soluções específicas para a indústria. Ela inclui módulos para controlar, analisar, monitorar, visualizar, armazenar e integrar, combinados em aplicações de alto valor. Expansível, flexível e fácil de integrar com a infraestrutura existente da fábrica e dos negócios, o Pavilion8 é melhor que tecnologias alternativas.
Como planejar e implementar uma migração do SDCD
Minimize as paradas não programadas e maximize o sucesso
Muitos produtores químicos sentem-se sobrecarregados ao pensar na migração do SDCD. Isso não precisa ser ruim. Ajudaremos você a planejar, implementar e testar seu novo sistema. Você irá beneficiar-se do conhecimento que ganhamos auxiliando milhares de empresas em projetos semelhantes. Já ajudamos nossos clientes a migrar de SDCD, CLP e sistemas de controle de malha única em obsolescência.
Também podemos ajudar em:
- Avaliação da base instalada
- Necessidades de informação e relatório
- Revisões de redes e cibersegurança
- Auditorias de aplicações SBCP, SIS e A&CO
- Avaliações elétricas, de instrumentação e controle
- Revisão de controle do motor e integração do inversor
- Justificativa do projeto e estimativa de custo
- Estudos de FEED
Segurança química: proteja seu pessoal e processos
Os seus Sistemas com instrumentos de segurança estão de acordo com os padrões atuais?
É da natureza desses negócios. A maioria dos processos químicos têm riscos em potencial. Alguns desses riscos podem afetar negativamente pessoas, ativos, o ambiente ou a percepção do mercado. Um sistema com instrumentos de segurança (SIS) corretamente instalado e mantido pode reduzir esses riscos.
Seja para uma expansão, um novo processo ou atualizações em SIS, ESD, BMS ou TMC existentes, podemos ajudar. Use a experiência de um engenheiro certificado em segurança funcional. Ele conhece muitos cenários diferentes. E pode orientar nos processos e aplicações das máquinas. Implementamos tecnologias expansíveis de pequenas a grandes, simples a triplicados, que operam até SIL 3. Fornecemos serviços de ciclo de vida completo para projeto, construção, operação e manutenção das soluções de segurança de processo químico.
Como as soluções de produção química podem ajudar
No mundo todo e em todos os tipos de fábricas químicas, ajudamos os clientes a reduzir custos, minimizar o tempo de parada não programada e melhorar as operações. Se você quer modernizar suas operações, otimizar o consumo de energia ou aprimorar o controle de processo químico, nós podemos ajudar.