Tom Dufton ocupou muitos cargos ao longo de sua carreira de 20 anos. Embora ele tenha começado como eletricista, ele agora trabalha como gerente de manutenção/projeto na Perth County Ingredients (PCI), onde está totalmente focado na introdução de automação.
Tom tem trabalhado arduamente na modernização da instalação PCI em que trabalha desde 2017, onde implementou um sistema de automação predial (BAS) e um sistema de gerenciamento de manutenção computadorizado (CMMS). A implementação de dois sistemas em toda a fábrica em um período de três anos não é pouca coisa. Mas os resultados falam por si:
- Uma queda de 54% na manutenção reativa
- Uma redução de 47% nas chamadas após o expediente
- Uma redução de US$ 40.000 nos custos de manutenção
Tom continuou a implementar a automação em sete instalações adicionais e introduziu ferramentas de monitoramento de condições para ajudar ele e sua equipe a economizar tempo, coletar dados melhores e melhorar a integridade do equipamento. Vamos dar uma olhada em seu caminho para o sucesso.
Combatendo incêndios o dia todo, todos os dias Tom ingressou na instalação de processamento de ovos desidratados da PCI como prestador de serviços em 2012, e por isso ele já tinha um conhecimento profundo da fábrica quando assumiu seu cargo atual em 2017.
“Quando comecei [em tempo integral], havia uma grande necessidade de atualizarmos nossas instalações. Precisávamos de novas caldeiras, novos resfriadores, esse tipo de coisa”, diz Tom. Além disso, a equipe de manutenção estava desperdiçando tempo e recursos. 100% da manutenção era reativa, o que significa que a equipe não conseguia ir além de tentar apagar incêndios o dia todo.
Tom sabia que suas instalações precisavam desesperadamente de uma solução que permitisse antecipar a manutenção e planejá-la, em vez de reagir a ela. Sua equipe também tinha poucas informações sobre chamadas de emergência fora do expediente. A equipe de manutenção seria alertada e alguém teria que responder, fosse pressionando um botão de reset ou um solucionando um problema repetido que poderia ser facilmente resolvido.
Usando o Fiix para lidar com a manutenção reativa e economizar tempo O sistema BAS da instalação já estava em funcionamento, mas Tom sabia que era necessário mais para manter as coisas sob controle. Ele precisava de um software CMMS sólido e optou por usar o Fiix, da Rockwell Automation. Não demorou muito para começarem a usar.
“Foi bem simples”, diz Tom sobre a instalação do Fiix em suas instalações.
No minuto em que você começa a adicionar ativos, começa a fazer ordens de serviço, começa a fazer manutenção programada, sua equipe para de depender de você para o dia-a-dia e de perguntar 'O que você gostaria que eu fizesse hoje, Tom?' Agora você tem isso no software de manutenção.
A implantação do Fiix não apenas permitiu que Tom se concentrasse no gerenciamento da equipe de manutenção, mas também deu a ele o tempo de valor agregado para gerenciar o projeto de um investimento de CapEx de US$ 4 milhões para a instalação.
Como se viu, Fiix era exatamente a peça do quebra-cabeça que as instalações de Tom precisavam. Ele começou fornecendo tablets com o aplicativo Fiix para toda a equipe de manutenção. O aplicativo permitiu que a equipe registrasse e procurasse o trabalho digitalizando um código QR em um ativo. Também deu a eles o poder de acessar procedimentos operacionais padrão (POPs), ordens de serviço antigas e o BAS em segundos. Tudo isso ajudou a reduzir horas do tempo necessário para solucionar um problema, especialmente quando se tratava de gerenciar prestadores de serviço.
“Colocamos WiFi em toda a fábrica, o que nos permitiu usar tablets e celulares para acessar o Fiix”, conta Tom.
E quando você tem toda essa manutenção programada no sistema com fotos e etiquetas de ativos e assim por diante, você pode preparar os prestadores de serviço com essas informações e sua equipe não precisa ser interrompida.
Automatizando a manutenção em toda a empresa O vice-presidente de operações da PCI percebeu o sucesso nas instalações do Tom e pediu a Tom que começasse a implantar o Fiix em mais instalações. Isso levou Tom a implementar o CMMS em sete outras instalações da LH Gray em todo o país.
“A automação em nossa instalação basicamente nos permitiu executar múltiplas operações em uma instalação”, diz Tom sobre os benefícios desse projeto.
"Recebo alarmes por e-mail junto com o gerente de produção, então estamos sempre informados sobre a condição da instalação. Sem estar lá, você também sabe o que está acontecendo."
“Colocar essas medidas de automação nos permitiu reduzir o número de pessoas que precisam estar em um lugar ao mesmo tempo”, diz Tom.
Além disso, o controle que o Fiix dá a Tom permitiu que ele implementasse remotamente as implementações restantes, sem planos de desacelerar tão cedo.
“Se você está parado, está ficando para trás”, diz Tom. “Estamos constantemente buscando mais automação e crescimento.”
A busca pela máxima eficiência de manutenção A estratégia de Tom estava funcionando. A manutenção reativa caiu 54% e as chamadas após o expediente caíram 47%. Mas ainda havia muito espaço para melhorias.
A manutenção preventiva ainda estava sendo programada com base em velhos hábitos. Um compressor seria verificado a cada poucas semanas, mesmo que estivesse funcionando perfeitamente. As trocas de óleo dependiam se os técnicos achavam que o óleo estava bom ou ruim. E as inspeções ainda estavam sendo feitas manualmente. A equipe passava horas verificando as leituras dos medidores e registrando os dados toda semana.
E enquanto a falha de ativos e o combate a incêndios estavam em baixa, Tom sabia que tarefas como essas estavam custando tempo e dinheiro à sua equipe e que poderiam ser usados em outro lugar. Então ele decidiu cortá-los da programação.
Havia apenas um problema: Tom não tinha as informações necessárias para identificar esses trabalhos ou as ferramentas para automatizá-los. Então, ele se uniu à Majik Systems , o parceiro de integração da Fiix, para encontrar uma solução.
Economizando US$ 40.000 por ano com manutenção baseada em condições Com a ajuda do Fiix e da Majik, Tom conectou os PLCs da instalação ao seu CMMS. Isso lhe dá o poder de coletar informações em tempo real sobre a condição do equipamento. Agora ele pode rastrear vibração, temperatura ou qualquer outra leitura da máquina.
Mas esses dados seriam quase inúteis sem a ligação entre Majik e Fiix. Essa conexão permite que os dados de ativos fluam para o CMMS do Tom sem que ele levante um dedo. Se uma leitura atingir um determinado limite, uma ordem de trabalho será criada.
A melhor parte é que a integração foi feita remotamente. E levou apenas duas semanas do início ao fim (com menos de um dia de trabalho para Tom e sua equipe).
“Agora temos alarmes que são acionados e avisos aos operadores de que, se nenhuma ação for tomada ou a manutenção não for contatada, ele poderá desligá-los”, diz Tom.
"A fábrica funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas a manutenção está aqui apenas de segunda a sexta-feira. Portanto, é muito importante que estejamos capturando todas essas informações... porque quando vemos uma mudança na condição de um ativo, precisamos agir."

Os resultados foram imediatos e significativos. Já se passaram nove meses desde que Tom colocou o Majik em funcionamento e já cortou custos em US$ 40.000 com a diminuição de avarias e eliminando trabalhos desnecessários da lista de tarefas de sua equipe. Este é um retorno de 300% sobre seu investimento original no projeto.
Vimos problemas antigos desaparecerem. Coisas como substituições de bombas e rolamentos. Todos diminuíram. E o valor de conectar Fiix e Majik só aumentará à medida que Tom continuar a encontrar maneiras de otimizar seu cronograma de manutenção e ajudar sua empresa a tomar decisões de CapEx mais inteligentes.
“[Com Fiix e Majik] você pode coletar todas as ordens de trabalho e custos de reparo para tudo e apresentar isso aos seus proprietários e você poderá informar se podemos continuar nesse caminho ou podemos escolher um novo”, diz Tom.
E isso é um pedaço do retorno do investimento. Ao coletar os dados, você pode fornecer às pessoas informações do mundo real e fornecer um status geral da instalação e dizer a elas para onde está indo.
Calcule o retorno do investimento que você poderia obter com o Fiix.

Publicado 23 de maio de 2022