É muito provável que alguns dos objetos que você tem em mãos no momento tenham sido produzidos ou controlados pelos centros de controle de motores (CCM) CENTERLINE® da Rockwell Automation.
Há 50 anos, a Allen‑Bradley apresentou ao mundo o primeiro centro de controle de motores CENTERLINE® que revolucionou o setor de manufatura. Depois de enviar o primeiro pedido em maio de 1971, a produção em Richland Center (Wisconsin) decolou, e até hoje essa fábrica é parte integrante do processo de fabricação dos CCMs CENTERLINE. Os anos se passaram, e agora existem seis fábricas no total em todo o mundo.
A influência desses centros de controle de motores cresceu tanto que, hoje em dia, há uma grande possibilidade de que, quando você escreva em um pedaço de papel, use uma esteira em um aeroporto, pinte uma parede ou ande de montanha-russa, esteja usando algo produzido ou controlado por esses CCMs. De fato, o CCM CENTERLINE® vendeu mais de 1,2 milhão de unidades desde 1971. Esse número é suficiente para chegar à Estação Espacial Internacional oito vezes.
Por 50 anos, a promessa de oferecer inovação aos clientes foi cumprida por meio da evolução no projeto dos CCMs, com a utilização das tecnologias mais recentes, o que inclui os inversores de velocidade variável PowerFlex®, os switches Stratix® e os relés de sobrecarga E100 e E300, bem como a adição de comunicações EtherNet/IP e a integração com a plataforma Logix e PlantPAX®.
Além disso, os CCMs CENTERLINE foram os primeiros a oferecer o pacote de software de configuração e monitoração IntelliCENTER®. Com a adição ao portfólio da funcionalidade de resistência a arcos ArcShield™ e da tecnologia SecureConnect™, atributos que agregam ao produto uma camada adicional de segurança, a capacidade de continuamente oferecer valor agregado aos clientes os ajudou a se tornarem líderes do mercado de Centros de Controle de Motores.
A rica história desses 50 anos se deve aos esforços dos funcionários da Rockwell Automation e da Allen‑Bradley. Para comemorar esse feito, muitas atividades relacionadas às linhas de produtos CCM CENTERLINE foram realizadas neste ano. Olhar para o futuro gera ainda mais entusiasmo para continuar investindo esforços nas linhas de produtos CCM CENTERLINE, antecipando a comemoração de outros 50 anos mais.
As principais conquistas que aparecem na história do CCM CENTERLINE são: a introdução da linha de produtos CENTERLINE 1500 MV (1973), a apresentação do software IntelliCENTER (2000), o início da produção com o CENTERLINE CCM 2100 da empresa mexicana Tecate (2004), o lançamento da versão IEC CENTERLINE CCM 2500 com fabricação no Brasil (2006), a introdução do SecureConnect e da EtherNet/IP (2011), a integração do PlantPAX (2017) e, mais atualmente, a adição de unidades com tecnologia de segurança funcional e de máquinas incorporada (2020).
Para saber mais sobre o CENTERLINE, convidamos você a visitar nosso site.