コースの目的
機能安全に関する規格や関連する法律・指令は、機械のすべての関連するライフサイクル段階において責任ある(説明可能な)業務を行なう人や組織が、必要な能力を達成し証明することを求めています。
このトレーニングでは、機械からの危険を減らし、人と環境の安全を確保するために、安全装置とコンポーネントの選択、組み立て、設置、検証、保守について、現行の規格がどのように規定しているかを学びます。また、機械の保護に関する可能性を実践的な事例で紹介します。
また、このトレーニングでは、安全に関するトピックとして、冗長性、テスト、距離計算、PLとして必要なリスク低減レベルの割付け、可動式ガード位置の監視、関連するライフサイクルフェーズにおける障害回避なども扱います。
このコースを修了すると、ISO 12100, IEC 60204-1その他の関連する機械機能安全規格を理解し、使用することができるようになるはずです。
機械技術者の機能安全認証(TÜV Rheinland)を希望する受講者は、資格要件をすべて満たし、2日目の最後にに予定されている試験に合格する必要があります。
参加対象者
機械技術者、アプリケーションエンジニア、安全の専門家、機械安全を修理・維持する責任者は、このコースを受講してください。
前提条件
- 必要:
- 産業機械での作業経験が最低1年あること
- 認定を受けるための資格証明書を記入し、承認されたもの(詳細は次項を参照)
- 推奨: 機械の電気・電子制御機能に関する基本的な実務知識
- 推奨: 安全に関する基本原則の認識
修了のための資格要件
機械技術者のための機能安全認証(TÜV Rheinland)の取得条件
- コース受講前に、TÜV Rheinlandが発行する受講資格証明書に記入し、承認される必要があります。
- 産業機械での作業経験が1年以上あること
- 学歴を証明するもの、高校卒業資格または世界的に同等の資格
または
- 雇用主が確認した機械のメンテナンスと操作の経験
- 2日間のコースに完全に参加
- 試験で75%以上の合格点
すべての資格要件をすべて満たしている場合、受験者には個別に結果が通知され、TÜV Rheinlandから機械技術者のための機能安全の認定証が授与されます。
技術要件
ロックウェル・オートメーションは、試験に必要な標準的な電卓を除き、すべての技術を提供します。
受講者の教材
受講者の学習体験を向上させ、促進するために、コースパッケージの一部として以下の教材を各生徒に提供しています。
- Student Manual (コース教材とキーコンセプトをカバー)
標準規格はロックウェル・オートメーションが提供するものではありません。必須ではありませんが、資格取得を目指す受講者は、以下のコピーを持参するとよいでしょう。
- IEC 60204-1
- IEC 62061
- ISO 12100: 2010
- ISO 13849 part 1 and part 2
規格書は以下のサイトから購入できます。
次の学習レベル
機械の機能安全規格について詳しく知りたい方は、以下のコースを受講してください。
- 機械の機能安全入門
(コース番号SAF-TUV1)
本講座で取り上げた安全装置の一部について、より詳しく知りたい方は、以下のコースを受講してください。
- セーフティリレーとデバイスのメンテナンスとトラブルシューティング
(コース番号SAF-COM101)
ハンズオン演習
このコースを通して、クラスの交流と観察演習を通じて、学んだスキルを実践する機会があります。インタラクティブな演習は、意識、安全な作業方法、メンテナンス要件、計算方法、境界線、およびレッスンで学んだ規則に焦点を当てています。
コースの長さ
2日間のコース