5つのコアソリューションを活用し、設計チームのコラボレーションと生産性を向上させる新サービスを提供
産業オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーであるロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、FactoryTalk® Design Hub™の発売を発表しました。産業界では、クラウドを活用したより簡素で生産性の高い作業方法により、オートメーション設計能力を変革することができます。あらゆる規模、スキルセット、場所にいるチームが、コラボレーションの強化、ライフサイクル管理の改善、クラウドベースのソフトウェアへのオンデマンドアクセスを通じて、よりスマートに作業できるようになります。その結果、設計の生産性が向上し、市場投入までの時間が短縮され、システムの構築と維持にかかるコストが削減されます。
このプレスリリースにはマルチメディアが含まれています。リリースの全文はこちらでご覧ください。
https://www.businesswire.com/news/home/20221013005225/en/

ロックウェル・オートメーションのソフトウェア&コントロール部門シニアバイスプレジデントであるブライアン・シェパードは、次のように述べています。「『どこからでも働ける』新しい時代において、集中型のオンデマンド設計ツールを持つことは、企業が生産を拡大し、進化する顧客ニーズに容易に適応するために不可欠です。FactoryTalk Design Hubは、製造エンジニアがロックウェル・オートメーションの幅広いツールと機能を一元的に利用できるようにし、チームや企業全体の設計とコラボレーションを成功に導きます。」
FactoryTalk Design Hubは、最新のセキュリティ標準と情報技術(IT)のベストプラクティスに準拠しながら、産業組織における自動化プロジェクトの開発および展開を改善します。常に最新の状態に保たれたソフトウェアで、どのウェブブラウザからでもオンデマンドに設計にアクセスでき、プロジェクトのワークロードの要求に応じてユーザと演算能力を柔軟に拡張することが可能です。
ARC Advisory Groupのバイスプレジデントであるクレイグ・レズニック氏は次のように述べています。「オートメーション設計能力のデジタルトランスフォーメーションには、制御システム開発者の生産性を最大化するクラウドの両方が必要であり、また、コラボレーション、拡張性、生産性を最大化するために、すべてのソフトウェアツールがデジタルスレッドで互いに接続されていることが必要です。ロックウェル・オートメーションのFactoryTalk Design Hubは、設計、可視化、デジタルツイン、ストレージ、リモートアクセスのソフトウェアツール間のシームレスなデジタルスレッド接続を可能にし、制御システム開発者が場所に関係なく必要に応じてすべてのオートメーション設計に即時にオンデマンドでアクセスできるようにするため、これらの企業がデジタルトランスフォーメーションからIT/OTコンバージェンスに至るまでの取り組みを加速させることを支援します。
企業は、最も差し迫った問題を解決するためのより良い方法を求めています。従来のソフトウェア設計アプローチでは、コラボレーション、スケーラビリティ、および生産性が制限されます。FactoryTalk Design Hubは、すべてのオートメーションワークフロー設計のニーズに対して、これらの3つの主要な懸念に対応します。
サミュエル・エンジニアリング社のシニア・オートメーション・エンジニアであるダグ・ホッファー氏は次のように述べています。「ロックウェル・オートメーションが、世界中の制御システム開発者を代表して、この種の開発にリソースを投入していることに、本当に興奮しています。これは、クラウド機能と分析を制御システム開発プロセスに結びつける重要な方法となる可能性があります。」
FactoryTalk Design Hubには、5つのコアソリューションが含まれています。
FactoryTalk Design Studio
FactoryTalk® Design Studio™は、システム設計の効率を高めるためにゼロから作られた新しいクラウドネイティブのソフトウェア製品です。ウェブブラウザだけでいつでもどこでも利用でき、ダウンロードやインストールは不要で、ソフトウェアのメンテナンスも必要ありません。FactoryTalk Design Studioは、コントローラ設計から始まり、最新のソフトウェア開発手法と統合されたバージョン管理システムを活用することで開発時間を短縮します。変更点の共有とマージを行なう自動化されたツールにより、チームでの共同作業がこれまで以上に容易になり、1つのプロジェクトで複数のコントローラをサポートすることで、プロジェクトの規模を動的に拡張することができます。FactoryTalk Design Studioは、産業用オートメーションシステムの作成方法を変える準備ができています。
FactoryTalk Optixソフトウェア
FactoryTalk® Optix™は、ロックウェル・オートメーションの視覚化製品のポートフォリオに新たに追加された製品です。FactoryTalk Optixは、「ビジョナリーのための視覚化」として知られ、FactoryTalk Design Hub内で発売される最初のクラウド対応HMI製品です。FactoryTalk Optix Studioを使用すると、ユーザはウェブブラウザから直接アプリケーションを設計、テスト、展開することができます。オプションのクラウドベース接続により、いつでもどこからでも修正が可能な新しいコラボレーションワークフローが実現します。FactoryTalk Optixは、拡張性のある最新のプラットフォームを使用して、プロセス、効率、および成果物を改善するように設計されています。
FactoryTalk Twin Studio
FactoryTalk® Twin Studio™は、ユーザが1つのクラウド環境で設計、プログラム、シミュレーション、エミュレート、仮想試運転ができるエンド・ツー・エンドのオートメーション設計ソリューションです。クラウドホスティングされたエコシステムは、ロックウェル・オートメーションの最高品質のソフトウェア製品を採用し、ウェブブラウザを使用してどこからでもアクセスできます。FactoryTalk Twin Studioにより、ユーザはロックウェル・オートメーションの設計ソリューション間をシームレスに移動し、チームメイトとリアルタイムでコラボレーションすることで、次のプロジェクトをより良く、より速く開発することができます。
FactoryTalk Vault
FactoryTalk® Vault™は、製造設計チームのためのセキュアでクラウドネイティブな集中型ストレージを提供します。最新のバージョンとアクセス制御を備えたFactoryTalk Vaultと高度な設計ツールにより、コントローラプロジェクトの詳細な分析を通じて、設計をより深く理解することができます。チームはプロジェクトにより多くの時間を費やし、ファイルを探したり、古いバージョンで作業したりする時間を減らすことができるようになりました。
FactoryTalk Remote Accessソリューション
FactoryTalk® Remote Access™は、機器へのセキュアな接続を可能にし、チームがより速くニーズに対応し、どこからでも生産上の問題を迅速に解決できるようにします。FactoryTalk Remote Accessは、分野の専門家を、どちらかの物理的な場所に関係なく、重要な問題に素早く接続し、サポート応答時間を増やし、出張と資産のダウンタイムに関連するコストを削減します。
FactoryTalk Design Hubとそのコアコンポーネントは、2023年初頭までにすべて一般提供される予定です。ロックウェル・オートメーションのFactoryTalk Design Hubの詳細は、こちらをご覧ください。
ソースバージョンはbusinesswire.comでご覧ください。
https://www.businesswire.com/news/home/20221013005225/en/
公開 2022年10月13日
ロックウェル・オートメーションについて
ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約26,000名の従業員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。https://www.rockwellautomation.com