より良いデータが新たな収益源を開く
Sani-Matic社は、洗浄サイクルレポートの作成と、CIPおよびCOPシステムからの運用データの分析のために、産業用モノのインターネット(IIoT)のクラウド・ベース・ソフトウェアを必要としていました。
Sani-Matic社がサービスを提供する業界は規制されており、重要なデータを記録する必要がありますが、このデータを収集する方法は手動または紙ベースで、自動化とデータの洞察が限られていました。
Sani-Matic社は、自動洗浄システムのレポートに最高の技術を導入し、サービス収入を増やし、新しいSaaS (サービスとしてのソフトウェア)定期収入源を開拓し、技術開発で業界をリードして製品を促進し、システム全体を差別化したいと考えました。
Sani-Matic社は、FactoryTalk® InnovationSuite, powered by PTCにより、デジタルトランスフォーメーションの可能性を広げることを決定しました。この包括的なポートフォリオは、エッジ・ツー・エンタープライズ分析、機械学習、IIoT、拡張現実(AR)を産業オペレーションにもたらします。この強力なスイートは、Sani-Matic社のデータ管理方法を簡素化し、意思決定に必要な情報へのアクセス、理解、活用を誰もが容易にできるようにします。
FactoryTalk InnovationSuiteは、既存の機器やシステムから情報技術(IT)と運用技術(OT)を収集・統合し、より迅速なデータ駆動型の意思決定を行なうことで、作業員が真の改善を推進するために必要なデータを容易に見つけることができるようにするものです。
Sani-Matic社にとって、データストリームに閉じ込められた情報は、運用管理、問題解決、変化への適応の方法を変えることができ、正しい目的、正しい場所、正しい時間に役立てることができます。
FactoryTalk InnovationSuiteは、Sani-Matic社がビジネス全体で運用上の洞察を改善できるように、データを簡単に接続できるようにします。リアルタイムでデータを収集し整理することで、必要な文脈を追加し、実用的な洞察を提供し、その洞察をアクションに変えることができます。このソリューションは、高度な分析とMESからの情報を融合して分析に文脈を追加し、品質、コンプライアンス、継続的改善のイニシアチブをサポートします。AR機能は、より深い可視性とトレーニングツールを提供し、労働力の有効性を向上させます。