マテリアルハンドリング機器は、鉱業のサプライチェーンの重要な部分です。これは、鉱山全体での材料の移送、保管、混合、および配送に不可欠であり、鉱山と市場の間のリンクとして機能します。紙の上では簡単に聞こえますが、鉱業でのマテリアルハンドリングに関しては、鉱業会社が直面する多くの課題があります。
鉱業におけるマテリアルハンドリングは本質的に困難です。大量の資材を長距離輸送する大型の機械を使用しているため、上流の問題が施設全体に広がり、サプライチェーンの下流に流れます。そして、あなたがそれを知る前に、あなたはバックログ、ダウンタイム、流出、そして大きな遅れに対処しています。これらの課題の影響を受けていない鉱業会社はありませんが、多くの場合、シナリオから変動性を取り除くことが重要です。
輸送のトラブル
材料の移送は、伝統的に複雑なプロセスです。完全に自動化されたシステムが導入されていないと、オペレータはいくつかのタスクを実行しようとしたり、複数のインターフェイスを管理したりすることに圧倒されます。チェーンのすべての段階でこの絶え間ない受け渡しが発生するため、多くの企業は、予定外のプロセスの遅延、流出、およびオペレータの変動と伝達ミスによる標準化の欠如の影響を受けやすくなっています。
列車積み込みシステム(TLO)での1日
ロードコントローラはプラント運用の中心です。つまり、1日の最も忙しい時間帯に、複数の課題を同時に解決する必要があります。TLOオペレータは、相談する必要のあるすべての情報源にすぐに圧倒される可能性があります。これは間違いや遅れが山積みになり始めるところです。
圧倒されることの最も一般的な結果の1つは、列車に乗車する適切なタイミングに機器が適切な場所にないことです。これにより、列車の遅延が発生し、サプライチェーンの下流で悪影響が増幅されます。このような反応状態での稼働では、問題が発生する前に問題が発生する可能性のある場所に対処するための予測指標の機能を提供できません。
正しい方向へと進む
大手鉱業会社は、TLOの運用に存在する課題を克服するために着手しました。そのためのソリューションはどんなものでしょうか? それは、FactoryTalk ProductionCentreおよびLogixコントローラに基づくマテリアルハンドリングの意思決定の自動化(実行管理)です。
実装されると、ソリューションはお客様の鉱山のリソースを調整し、実行管理(EM)は機器の意思決定プロセスの調整を自動化します。EMは、SAPや施設のジョブ管理システムと統合して、ジョブを正しく実行するために必要なすべてのタスクと機器のリストに自動的に変換することでこれを実現します。
EMは既存の制御システムと統合して、作業を完了するために必要な機器を調整します。ルートと機器に対する既存の制御システムの許容値が有効になると、スタッキング/再生ジョブが自動的に開始されます。EMは、在庫管理システムとSAPシステムをジョブの進行状況に応じて継続的に更新します。ジョブが完了すると、EMは次のジョブのために機器を正しい位置に自動的に再配置します。
このソリューションは、2つの主要なコンポーネントで構成されています。まず、生産マネージャは、ジョブ番号、ジョブの数量、および材料のタイプを定義します。2つ目は、リアルタイム実行管理(REM)です。REMは、生産マネージャに指示を出し、ジョブの開始または完了を調整し、材料の消費量と材料の生産量を測定します。REMの役割は、各領域から自動化システムを指揮および調整し、すべての操作が正常にジョブを完了するようにすることです。
資産ROIの最大化
実装は簡単でした。実行管理(EM)は既存の制御システムと統合されているため、既存のすべての制御および安全システムはそのまま残ります。導入されると、実装のメリットは会社の期待を上回りました。施設の最も効率的な運用プロセスの標準化に基づいて、適合性スケジューリングの改善がすぐに見られました。お客様はまた、作業負荷とオペレータへの依存度が減少し、予定外のプロセス遅延が減少したことを確認しました。このソリューションにより、会社は年間2億ドルの節約を達成できました。