サステナビリティが重要であることは誰もが知っていますし、私たちの多くにとってますます重要になってきていることです。また、規制への対応、廃棄物の削減、業務の改善など、多くのビジネス目標にとっても重要な要素となっています。しかし、サステナビリティとは、実際にどのような意味を持つのでしょうか。
サステナビリティは、分野やビジネスによって異なる印象を与えるかもしれません。個々のプロジェクトの成果はさまざまですが、そのすべては協働と協議から始まります。
ここでは、産業界の生産者がサステナビリティを大きく向上させることができる分野と、私たちがどのように組織のレジリエンス(回復力)を高め、より責任ある行動をとっているか、実際の事例を交えてご紹介したいと思います。
エネルギー管理とスマートウォーター
私たちは、企業がエネルギーデータをシンプルでわかりやすい方法で確認し、ビジネスとサステナビリティ(持続可能性)の両面において、より多くの情報に基づいた意思決定を行えるようなソリューションを市場に提供しています。これは、革新的なソフトウェアと分析を活用して運用の可視性とシステムの信頼性を向上させるスマート・ウォーター・ソリューションなどの分野にも及んでいます。また、セキュリティのニーズをサポートし、規制上の義務を果たしながら、作業員の生産性を向上させることができます。
その原動力となるプロジェクトの1つが、カメルーンのナハティガル水力発電所です。ナハティガル水力発電会社(NHPC)が委託を受けたプロジェクトは現在開発中で、2024年にフル稼働する予定です。
稼働開始後は、カメルーンのエネルギー需要の30%、年間3テラワット時の発電量を供給することが期待されています。ナハティガル・プロジェクト特有のニーズに対応するため、当社は幅広い水力発電アプリケーションの運用を可能にする分散制御システムを提供しています。このソリューションは、いくつかのプロジェクトやユースケースで実証されており、ナハティガルで必要とされる信頼性、柔軟性、拡張性を提供し、エネルギーと水が切実に必要とされている場所での発電に貢献することを約束します。