#2 イノベーションのレベルアップ
イノベーションは、進化するお客様のニーズに応え、競争に打ち勝つための手段です。クラウド型のSaaSを使えば、現実世界でこれらの活動を行なうリスクやコストを伴わずに、テストを実行し、生産上の課題を解決するための自分のデジタルラボをすぐに手に入れることができます。
既存の生産への影響を軽減しながら、簡単にコラボレーションを行ない、新しいことをより早く、より低コストで試すことができれば、どんなことが実現できるかを考えてみてください。クラウド型のSaaSはこのようなことを可能にするだけでなく、手の届くところにまで持ってきてくれます。
また、データの質が向上し、より大きなデータセットを相関させるための計算能力が向上し、産業界のライフサイクル全体にわたって単一のデジタルスレッドを使用することで、オペレーションを最適化し、将来の設計を次のレベルに引き上げる大きな可能性があります。
#3 システムサポートのあり方を見直す
クラウドは、いつでもどこでもシステムや機器の管理を可能にします。このようなアクセス性があれば、導入した機器の管理、設定、接続を瞬時に行なうことができます。
生産現場のニーズに迅速に対応することで、解決策をより早く見出すことができます。また、リモートで作業を行なうことで、移動にかかる時間と費用を削減することができます。クラウドを利用した定期的なリモートメンテナンスにより、緊急事態が発生する可能性はさらに低くなります。さらに、クラウドを利用した遠隔地との接続は、将来的にはより積極的なサポートモデルなど、より大きな意味を持つことになります。
工場の現場から得られたデータは、生産性向上のための意思決定を自動的に行なうことができます。設計からのコンテクストを利用して、運用情報を予測し、予期せぬダウンタイムの防止や、稼働中のオペレーションの効率化に役立てることができます。
これにより、ダウンタイムの短縮、生産性の向上、廃棄物の最小化や歩留まりの向上などの業務効率化を実現します。これは特に、最も離れた場所にあるオペレーションにとって有益です。
自信を持って変革を支援するSaaS製品
92%の企業がクラウドに依存していると回答しており(フォーブス)、クラウドが今後も普及していくことは間違いありません。私たちは、クラウドコンピューティングが可能にすること、そしてそれが製造業に与える影響を目の当たりにしています。
クラウドネイティブな製品の適応性を考えれば、これらのメリットはこれまで以上に利用しやすくなります。また、SaaSを利用することで、必要なサポートを受けながら移行を行なうことができ、変化のリスクを軽減し、混乱を最小限に抑えることができます。
当社のクラウドベースのSaaS製品である新製品群は、Microsoft社とのパートナシップにより、Azureプラットフォーム上で開発され、お客様が自信を持って変革できるよう支援します。当社の次世代オートメーションソフトウェアは、クラウドの力を活用して業務を効率化し、新しい情報、分析、洞察にアクセスして、お客様のビジネスに役立つ有意義な新しい方法でシステムを設計、運用、保守することができます。