お客様へのご提案
プロセス産業におけるフィールドアプリケーションの次のスタンダード
Ethernet-APL™ (Ethernet-Advanced Physical Layer)は、以下のコア機能により、プロセスオートメーションの未来を実現します。
- 導入しやすい
- シームレスな統合
- シンプルな設置
- より大きな距離
- プロセス産業での評価
- 貴重なデータ
産業用オートメーションにおいてデジタル化が進み、企業がその価値を引き出そうとするとき、データへのアクセスはこれまで以上に重要になります。
しかし、プロセス産業には、デジタルソリューションに向けた最新化を困難にする特別な要件があります。例えば、爆発性のある危険なエリアでの過酷な環境下で、現場から情報レベルまでのシームレスで高速な通信が求められます。このようなデリケートな産業分野では、新しい技術を導入する際には、ビジネス上の付加価値を提供するだけでなく、徹底的にテストする必要があります。さらに、新しい技術を導入する際には、インストールやメンテナンスのための広範なトレーニングが必要となるため、プロセスオートメーション業界のニーズを満たすことは困難です。このような理由から、これまでプロセス産業の現場レベルでのデジタル化は難しいとされてきました。
Ethernet-APLは、フィールドレベルのアプリケーションの次の標準となることを目的とした、耐障害性を備えた製品です。NAMURのようなエンドユーザの組織からの要求に基づいて開発されました。Ethernet-APLは、10Mbit/secの通信バンド幅やフィールド機器への電力供給が可能な2線式ケーブルなどの主な特長に加えて、使いやすさも大きな特長の1つです。Ethernet-APLは、EtherNet/IPをプロセス運用のすべての領域に拡張します。これにより、PlantPAx® DCS、デジタル化、コネクテッドエンタープライズのエッジの拡大が可能になります。
なぜEthernet-APLに興味を持つべきなのでしょうか? 簡単に言うと、これはプロセスオートメーションの未来なのです。
もっと詳しく知りたいのであれば、オンデマンドウェビナーでEthernet-APL技術を利用した生産設備用のスマートセンサと計測器の可能性を引き出す方法をご覧ください。
2021年6月15日と16日に開催されるバーチャル・グローバル・フォーラム「ACHEMA Pulse」は、人、アイデア、技術を結びつけ、コラボレーションの新たな機会を探ることを目的としています。Ethernet-APL技術に関するさまざまなビジネスおよび技術のライブトークを行ないます。
公開 2021年5月28日