Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity
7 分

データにとらわれすぎないで、有効活用してください。

データをよりスマートに使用すると、食品飲料メーカはさらに詳しい分析とより迅速に洞察を得ることができます。

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
データにとらわれすぎないで、有効活用してください。

デジタルトランスフォーメーション。スマートマニュファクチャリング。産業用モノのインターネット(IIoT)。コネクテッドエンタープライズ。インダストリ4.0。

呼び方は何であれば、データがそれを駆動します。デジタル化は、食品飲料メーカが成功するうえで欠かせない要素です。最初から正しく行なうことで、多額の運用費を節約できるか、非効率な無駄な時間で失ってしまうかの違いが生まれます。

「ビッグデータ」のトラップに陥らないでください

1990年代後半、「ビッグデータ」という言葉が登場しました。それ以来、私たちはより多くのデータを収集し、科学者が細かく分析して、すべてを理解するよう訓練し、ビジネス価値を抽出するという困難な作業を自動化しようとしました。

ビッグデータは、一部の分析アプリケーションやコンシューマアプリケーションには有効であっても、プラントフロアの産業アプリケーションには適していません。かわりに、生産者は、エネルギー消費、OEE、バッチ効率、品質などの主要業績評価指標に対してすぐに使用できる情報を取得するために、状況に合った構造化データが必要です。

それでは、価値と生産性の実現に非常に重要であるプラントフロアのデータをどのように変換し適用するのでしょうか。最初からデータへのスマートなアプローチを行なう

ツールを活用すると、データは整理され、状況に沿った説明へと変えられて、データフローが簡略化されることで迅速に洞察を得ることできます。

FactoryTalk InnovationSuite
Main Image
FactoryTalk InnovationSuite

FactoryTalk InnovationSuiteを使用すると、意思決定に必要な情報へのアクセスが簡単にできるだけでなく、情報の理解や活用も促進されます。

ご覧ください

情報を考慮して構築されたオートメーションシステム

スマートオブジェクトは、データを整理して、コントローラから簡単に収集し、IoTシステムに移動して消費できるようにするための新しいシンプルな方法として登場しました。標準化されたフレームワークは、開発者向けに事前設定された文脈にデータセットを完全に公開し、プログラミング時間を大幅に短縮します。

言い換えると、IoTとオートメーションシステムには異なるルールがあり、スマートオブジェクトは伝達するための共通言語を作成します。コアとなるスマートオブジェクトは、自動検出、標準化、同期、および整合性をデータにもたらします。

従来の設定では、オートメーションシステムはゲートウェイを介してIoTプラットフォームとインターフェイスします。このゲートウェイには通常、データをステージングするための構成と作業が必要です。また、特に異種のシステムが関係する場合は通常、この時点で状況に沿った説明へと変える作業が重要になります。IoTシステムはオートメーション構造に「対応」していないため、すべてのアプリケーションに対して新しいモデルを作成する必要があり、IoTシステムがデータのオートメーションコントローラを攻撃するため、さらに非効率になる場合があります。例えば、IoTシステムは、動作Xが実行されようとしている、動作Xが実行されている、動作Xが完了したといった情報を個々に取得します。次に、これらの3つのデータポイントを処理して、関連する1つの連続した動作としてつなげる必要があります。

スマートオブジェクトを使用して構築されたシステムでは、IoTシステムとアプリケーションによってデータが自動的に編成、モデル化、および使用されるため、プログラマによる作業はほとんどありません。PLCタグは、レート、状態、ステータスなどの一貫した定義を持つことができ、ライン番号、機械名、場所などの文脈とともに情報データベースに配信されます。これらの要素はすべて、最終的にはより多くの洞察、より良い分析、そしてプロセスと潜在的なリスクのより深い理解を促進するIoTソリューションを実現するうえで重要です。上記の例では、動作Xの3つのデータポイントが、より大きな文脈の1つの連続動作として自動的に認識されます。

Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
Smart Objects - Smart Data Animation
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.

スマート・データ・アニメーション: タグベースのアーキテクチャの異種データがどのように簡素化され、オブジェクトベースのエコシステムで文脈がどのように提供されるのかをご覧ください。

開発者向けのスマート開発

では、なぜこれが重要なのでしょうか? IoTの世界で作業している開発者に聞いてみましょう。微妙で一貫性のないデータは、フラストレーション、トラブルシューティング、および生産性の損失につながるトラップを生み出します。Forbes.com

によると、データサイエンティストは、洞察を得るためではなく、データを準備するために時間の80%を費やしていると報告しています。

5台の機械を使用した単純な飲料ラインについて考えてみましょう(「飲料プラント」のアニメーションを参照)。おそらく、関連するデータ値は100万個を超えるでしょう。ほとんどの企業には、このすべての情報を管理するためのリソースがなく、時間をかけるべきでもありません。スマートオブジェクトは、データの準備を合理化します。つまり、1つのモデルで多数のアプリケーションに供給します。あるお客様は、スマートオブジェクトがわずか6時間でできることを、開発者なら1か月かかるだろうと予想しました。これは96%の改善です。

さらに、このより直接的な方法によって、データの整合性と決定論が向上します。同じ製品がさまざまな段階で何を行なうかを、これまでにない正確さと整合性で比較できます。また、OEE、エネルギー、質量流量などのデータに属性を割り当てる機能により、自動的に集計および分類された情報を取得できます。そこから、人間と機械の両方の意思決定と最適化に意味のある方法で報告されます。

結局、スマートオブジェクトはデータを変えることはありません。ただし、それをキャプチャ、表示、および提示する方法が大幅に簡素化され、その結果として、運用を最適化する方法が徐々に簡素化されます。スマートオブジェクトが情報戦略にどのように適合するかをご覧ください

。

Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
Smart Objects - Beverage Plant Animation
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
 

飲料製造プラントのアニメーション: スマートオブジェクトを使用すると、Thingworxまたは他のIoTプラットフォームによる、整理されたタイムスタンプ付きのデータへのアクセスと解釈がどのように簡単になるかをご覧ください。

公開 2020年6月22日


Steve Mulder
Steve Mulder
Packaging Segment Lead, Rockwell Automation
Steve has more than 22 years of experience in the packaging machinery industry with an extensive background in engineering, sales and marketing, and company leadership. With experience as a senior leader at companies supplying a broad range of packaging machinery, Steve provides a unique OEM perspective and broad packaging applications knowledge.
連絡先:
EmailEmail
購読申込

最新ニュースと情報をお受け取りになるには、ロックウェル・オートメーションのメールマガジンの購読申込をお願いいたします。

購読申込

お客様へのご提案

Loading
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情報 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left ブログ Chevron RightChevron Right