スマートマニュファクチャリングには大きなメリットがありますが、スマートマニュファクチャリングを導入する準備ができているのは誰か、どのように(そしてどれだけ早く)メリットが得られるのかについて、人々は不正確な想定をすることがあります。
製造技術について毎日意思決定を下す立場として、私は正しい議論がどれほど有益であるか、そして悪い仮定や誤解がどれほど気を散らすことができるかを直接知っています。
それは何ではありません
スマートマニュファクチャリングに関して私が見つけた最大の誤解の2つを次に示します。
- スマートマニュファクチャリングを使用すると、必要な人員が少なくなります。スマートデバイスはエンド・ツー・エンドで接続されている可能性がありますが、それでもテクノロジを利用する人が必要です。スマートな製造は人々を増強します。人々は生産性を高めます。
- 1つのサイズですべてに対応します。誰かが製品を購入する方法でスマートマニュファクチャリングを「購入」することはありません。スマートマニュファクチャリング戦略をどのように展開するかは、オペレーションと同じくらいユニークです。
それは何ですか
スマートマニュファクチャリングはサステナブル(持続可能)で、最適化され、需要主導型です。これが、方程式にコストを追加することなく、より多くのことを行なう方法です。これは、人と機械がデータを賢く収集、消費、使用してより良いリアルタイムの意思決定を行ない、協力してより効率的かつ生産的になるためです。
その結果、変化する消費者の需要を満たすために望ましい出力を推進し、新たなテクノロジの機会を活用する能力を発揮します。
何が得られますか?
スマートマニュファクチャリングに携わるすべての人が何かを得ることができます。
接続、評価、収集、提示、および最適化を行なうスマートマニュファクチャリングは、製造および産業業務の使用を促進するのに役立ちます。これにより、産業用モノのインターネット(IIoT)をナビゲートし、収益性を促進するリアルタイム情報を活用し、安全かつセキュアに生産性を向上させることができます。
- お客様は、約束されたときに、約束された製品/システム/ソリューションを入手します。
- 従業員は、将来のOT/IT構成と高度なテクノロジを処理するために、より積極的で、より良い訓練を受け、より能力があります。
- パートナは、必要なものと、製造をより予測可能にする見通し内でジャストインタイムで提供する方法をよりよく理解します。
- 生産性と効率のレベルを向上させ、より高いレベルの再投資を促進しているため、株主はより良い投資収益を得ることができます。
- 使用するリソースを減らし、より効率的に使用することで、世界は恩恵を受けます。
準備ができていることをどのように知ることができますか?
次の3つのマーカーが可能になれば、スマートマニュファクチャリングを導入する準備が整います。
- 可視性: 業務と物流をより深く理解します。
- コラボレーション: 人、チーム、部門、およびマシン間
- 効率性: 情報を洞察に変換し、ROIを向上させ、より早く市場に投入し、無駄を劇的に削減します。
データ分析、スケーラブルコンピューティング、モビリティなどのテクノロジは産業プロセスに付加価値をもたらすことができますが、スマートマニュファクチャリングの変革的価値は、これら(およびその他の)テクノロジを直感的で適応性があり、セキュアな自己認識型の自動化システムにシームレスに統合できる場合にのみ実現されます。
準備はできていますか?
この白書は、準備状況、次のステップ、および見返りとして期待できることを判断するのに役立ちます。
公開 2020年11月16日