FactoryTalk® Analytics™ for Devices dà una rapida occhiata allo stato generale dei dispositivi del vostro sistema di controllo, permettendovi di migliorare la pianificazione dei tempi di fermo e la disponibilità degli asset. In poche parole, i dati non sono utili se non vi aiutano a prendere le decisioni al momento giusto e a portare le prestazioni operative al livello successivo. Questo è ciò che l'analisi può fare per voi, e FactoryTalk Analytics for Devices è un ottimo punto di partenza perché fornirà una diagnostica approfondita immediatamente dopo la connessione alle risorse del vostro impianto. FactoryTalk Analytics for Devices è un’applicazione per la gestione di informazioni industriali con diagnostica automatizzata, dashboard integrati e un chatbot che vi aiuta a ottenere valore dai dati dei vostri asset. Supporta anche l'uscita dei dati attraverso un'API basata su REST, quindi può essere sfruttata come fonte di dati critici per migliorare la pianificazione a livello aziendale e sostenere le notifiche attive.
Portate il processo decisionale al livello successivo con Device Analytics
Per avere successo, i professionisti OT sono incentivati a garantire l'affidabilità degli asset su base giornaliera. La maggior parte dei team di manutenzione non solo si trovano davanti alla sfida di dover passare dalla ricerca guasti reattiva alla ricerca guasti proattiva, ma inoltre non hanno abbastanza tempo per integrare una diagnostica efficace. Per mantenere le risorse dell'impianto e ricercare guasti in modo proattivo, è importante avere informazioni critiche che richiedono una manutenzione preventiva per i dispositivi di automazione.

Scoprire, contestualizzare e impiegare le informazioni chiave
Iniziate a rilevare i dati e a registrare le informazioni non appena il dispositivo di analisi è collegato a una rete ethernet/IP. È inoltre possibile monitorare e analizzare automaticamente le condizioni su più dispositivi in rete, determinando problemi o modelli difficili da scoprire. Quando un dispositivo cambia stato di salute e ha bisogno di ricerca guasti, vengono create schede di azione e vengono forniti messaggi di diagnostica che possono portare alla riduzione del tempo medio di azione (Mean Time to Action, MTTA). Potete votare sulle schede di azione per indicare la preferenza e ottenere ulteriore aiuto tramite la nostra interfaccia chatbot.
Sfruttate i dashboard a pannello unico
I sistemi di controllo sono intrinsecamente ricchi di dati, ma quei dati non forniscono alcun valore se non vengono trasformati in informazioni utilizzabili. Non è necessario passare tempo a specificare la diagnostica e ad affidarsi all'IT per progettare e implementare l'analisi. FactoryTalk Analytics for Devices trasforma automaticamente i dati sulla salute dei dispositivi in dashboard e widget significativi, riducendo i tempi di implementazione da mesi a ore.


Parlate con la vostra macchina quando vuoi
Volete sapere quali dispositivi sono offline o hanno bisogno di manutenzione? Avete bisogno di sapere cosa fare per riparare un disco guasto? Potete interagire con Shelby®, un chatbot amichevole, per ottenere risposte a domande su operazioni e dispositivi, quando volete. Con i servizi cognitivi di Microsoft come base, Shelby recupera tutti i tipi di informazioni con un semplice comando vocale. Con pochi clic del mouse, Shelby può essere implementato nelle vostre operazioni di produzione e inizierà a rilevare i dispositivi, analizzare i dati e fornire approfondimenti sui problemi che potrebbero influire sulle prestazioni.
Integrate con applicazioni aziendali o di analisi
È possibile inviare a cascata gli avvisi di manutenzione generati da FactoryTalk Analytics for Devices alle applicazioni aziendali adiacenti (ad esempio, ERP o CMMS™) o di analisi (FactoryTalk Analytics DataView o ThingWorx) tramite API REST e creare un flusso di lavoro automatico. Integrando le API REST, è possibile collegare i dati di più apparecchi a FactoryTalk Analytics DataView e sorvegliare le schede di azione impianto per impianto o macchina per macchina. Inoltre, il personale OT può ricevere notifiche via e-mail ogni volta che un asset ha bisogno di manutenzione, o un ordine di riparazione può essere generato automaticamente.

Come classifichereste il vostro desiderio di apprendere?
Grande, piccolo o medio? Date un’occhiata a una grande quantità di risorse che possono aiutarvi a massimizzare il vostro successo.