È arrivata una nuova era del motion control On-Machine™. Stiamo alzando il livello di ciò che è possibile realizzare nella progettazione della tua prossima macchina con i servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix®. Questa piattaforma di azionamento offre le elevate prestazioni del servoazionamento Kinetix® 5700 in un fattore di forma compatto e on-machine che consente alle vostre macchine di produzione di diventare più efficienti, flessibili ed economiche che mai.
Disponibile nel primo trimestre dell'anno solare 2023

Le vostre macchine - più snelle, più ecologiche e più potenti
Ecco la tecnologia alla base di carichi più rapidi e macchinari intelligenti più performanti. I servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix rappresentano una soluzione modulare ed espandibile per le vostre esigenze di motion control. Montando i convertitori di frequenza all'esterno dell'armadio elettrico, è possibile ridurre drasticamente la complessità del sistema, abbassare i costi totali del sistema e consentire al personale di essere più produttivo.

Motion control intelligente per potenziare il vostro prossimo concetto di macchinari intelligenti
I servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix forniscono ai produttori un nuovo strumento per progettare macchine di produzione più efficienti ed efficaci.
Disponibile come soluzione di motore-azionamento integrato e azionamento quasi-motore, questa tecnologia consente un approccio rivoluzionario per la progettazione di macchine che richiedono un minor numero di parti e terminazioni e un ingombro ridotto. Questo si traduce in tempi di costruzione più brevi, meno punti di guasto e maggiore produttività per piede quadrato.
Scoprite come i servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix possono migliorare i progetti delle vostre macchine.
Cosa può fare per voi il motion control decentralizzato?
Le macchine di produzione possono rivelarsi complicate da progettare, costruire e supportare. Il passaggio a un'architettura decentralizzata con i servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix può semplificare queste applicazioni e contribuire a creare più valore. Il passaggio a una struttura decentralizzata può ridurre il cablaggio fino al 90% e i costi complessivi del sistema in media del 30%.
La vostra macchina ideale richiede più componenti On-Machine? ArmorKinetix presenta un design standardizzato, incentrato sulla macchina, che rende l'accoppiamento dei servoazionamenti con altri dispositivi On-Machine semplice da implementare e facile da capire.
Progetti di macchine semplificati, possibilità illimitate
Ingombro della macchina ridotto
Montando i convertitori di frequenza all'esterno e collegando a margherita la rete di controllo assi, è possibile ridurre le dimensioni della macchina, la lunghezza dei cavi e progettare sistemi che richiedono meno parti
Analisi avanzata
Utilizzate i dati dei sensori termici e di vibrazione integrati per ottenere informazioni predittive e diagnosticare rapidamente potenziali problemi senza dover aprire l'armadio di controllo.
Installazioni migliorate
Decentrate l'architettura del movimento per consumare meno parti e ridurre i punti di collegamento, abbreviando i tempi di costruzione e riducendo i potenziali punti di guasto.
Efficienza energetica migliorata
Riducete o eliminate i costi associati al controllo della temperatura degli armadi e diminuite il consumo energetico complessivo delle vostre macchine.
Sicurezza integrata
Semplificate la vostra rete di sicurezza e contribuite a proteggere il personale e le macchine grazie alle funzioni di servoazionamento con velocità di sicurezza e di Safe Torque-off.
Flessibilità elevata
Create la vostra macchina ideale montando motori-azionamenti integrati e azionamenti quasi-motori per creare strutture più flessibili e modulari, tutti su un'unica piattaforma di azionamento.