Aumentate l’efficienza della progettazione con il software Connected Components Workbench aggiornato
L’ultima versione del software Connected Components Workbench di Rockwell Automation consente ai tecnici industriali di progettare e configurare macchinari indipendenti in modo più efficiente. Grazie a diverse funzionalità nuove e migliorate, il software migliora le prestazioni di download e compilazione creando processi di progettazione più efficienti e facili da usare.
Le novità salienti della versione 13 del software Connected Components Workbench includono:
- una nuova griglia di dati variabili globali e locali, con funzioni che consentono ai tecnici di sviluppare i progetti più velocemente. Ad esempio, una funzione di dichiarazione rapida permette agli utenti di creare più variabili con lo stesso prefisso, suffisso e tipo di dati con un solo clic. Un’intuitiva barra dei filtri permette agli utenti di trovare rapidamente i tag;
- una funzionalità Run Mode Change (RMC) potenziata che consente agli utenti di apportare modifiche senza scaricare il codice sorgente del progetto. Questo può accelerare le modifiche online e creare un’esperienza di progettazione più diretta e omogenea;
- una nuova vista del Controller Organizer che offre ai tecnici l’opzione di passare a un’esperienza di programmazione Logix. Questo consente di lavorare in un ambiente più familiare e di utilizzare la logica ladder copia-e-incolla dall’applicazione Studio 5000 Logix Designer;
- una capacità di connessione globale migliorata sui tag di sistema esistenti in PanelView 800 DesignStation che offre agli utenti maggiore flessibilità per configurare le connessioni di sistema remote.
Il software Connected Components Workbench contribuisce a semplificare lo sviluppo di macchinari indipendenti costruiti con il sistema Rockwell Automation Micro Control. I tecnici possono configurare, programmare e visualizzare in un unico ambiente software i principali componenti di controllo dei loro macchinari indipendenti. Possono inoltre utilizzare strumenti come il simulatore Micro800 per convalidare il proprio codice applicativo senza aver bisogno dell’hardware.
Allen‑Bradley, Connected Components Workbench, expanding human possibility, FactoryTalk, Micro800, PanelView, Rockwell Automation, Studio 5000 e Studio 5000 Logix Designer sono marchi commerciali di Rockwell Automation Inc. I marchi commerciali non appartenenti a Rockwell Automation sono di proprietà delle rispettive società.