Cinque caratteristiche di sicurezza fondamentali per un'interfaccia operatore
I moderni software interfaccia operatore offrono un'ampia gamma di funzioni che possono contribuire a rafforzare la vostra sicurezza. Alcune caratteristiche principali includono:
Controllo accessi: I servizi di autenticazione e autorizzazione utenti del vostro software HMI possono aiutare a garantire che solo specifiche persone possano eseguire determinate azioni in determinati terminali. Potete anche assicurarvi che specifici asset di produzione siano accessibili solo da determinati terminali, sulla base di fattori come la linea di vista di un operatore verso i macchinari.
Sicurezza su dispositivi mobili: HMI mobili come PC portatili, tablet o smartphone, sono sempre più utilizzati per "staccare" gli operatori dai terminali fissi. I software interfaccia operatore per dispositivi mobili possono fornire lo stesso controllo degli accessi basato sui ruoli delle interfacce operatore fisse. Il software consente di limitare determinate visualizzazioni e interazioni in base all'utente, ad esempio consentendo un accesso "view-only" agli operatori remoti che non hanno accesso fisico ai macchinari.
Firme elettroniche e conferma delle modifiche: la conferma delle modifiche integrata con firme elettroniche può darvi maggiore sicurezza sul fatto che solo le persone autorizzate possono accedere ai vostri sistemi di produzione ed eseguire determinate operazioni o apportare modifiche. È anche possibile richiedere una seconda firma elettronica da parte di un dipendente appartenente a un gruppo di utenti designati come "approvatori". E in caso qualcosa andasse storto in fase di produzione, è possibile rivedere le modifiche apportate e le firme elettroniche registrate nel sistema per risalire alla causa dell'incidente.
Le firme elettroniche possono anche aiutare a rispettare standard come FDA 21 CFR Part 11 nei settori regolamentati.
Gestione centralizzata: i moderni software per HMI che si integrano con i sistemi IT esistenti, come Windows Active Directory, possono aiutarvi a gestire in modo più semplice e sicuro gli utenti e i gruppi della vostra organizzazione.
Ad esempio, per accedere all'interfaccia operatore, i dipendenti possono utilizzare le stesse credenziali che utilizzano per accedere alla loro e-mail. Ciò consente di ridurre i rischi per la sicurezza, ed evitare per esempio che credenziali di accesso condivise finiscano per essere accessibili a più persone. Inoltre, se un dipendente lascia l'azienda, le sue credenziali di accesso dovranno essere cancellate da un solo posto.
Backup e ripristino: se si integra un moderno software interfaccia operatore con un software di gestione degli asset, è possibile eseguire automaticamente il backup delle configurazioni dell'HMI. Ciò consente di recuperare le ultime configurazioni, in modo da poterle ripristinare rapidamente in caso di incidenti di sicurezza.
L'integrazione con il software di gestione asset consente inoltre di creare un audit trail delle azioni dell'operatore. Ad esempio, se scatta un allarme o si verifica un fermo macchina, è possibile verificare cosa stavano facendo gli operatori e capire cosa è successo. Con gli opportuni strumenti di trending e di ricerca guasti, è possibile anche rivedere le azioni dell'operatore e le condizioni di allarme sovrapposte ai dati di processo per una visione completa della situazione.
Affidatevi a un fornitore che pensa alla vostra sicurezza
Quando scegliete il software di interfaccia operatore per i vostri impianti, assicuratevi che il fornitore faccia della sicurezza una priorità - non solo nelle caratteristiche intrinseche al prodotto, ma anche lungo tutto il suo ciclo di vita.
Ad esempio, pensa e implementa la sicurezza in ogni nuova caratteristica o funzione che sviluppa? Effettua test interni per cercare eventuali vulnerabilità nel software e collabora con esperti di sicurezza esterni per effettuare test simili di terze parti? E nel caso in cui riscontrasse una potenziale vulnerabilità in un prodotto, lo comunicherebbe ai clienti?