Potenziate ogni fase del vostro percorso del ciclo di vita con servizi che forniscono analisi industriali integrate, tecnologie trasformative e una conoscenza del dominio senza precedenti. I nostri servizi LifecycleIQ™ connettono, proteggono, mobilitano e convertono in scala le vostre operazioni di produzione per maggiori prestazioni, affidabilità, sicurezza e continua innovazione.

Raggiungete nuove possibilità ottimizzando il quotidiano
Approfittate di una nuova prospettiva e della nostra profonda competenza nell'automazione
Una collaborazione di servizi LifecycleIQ vi offre l’alta competenza e la mentalità aperta di cui avete bisogno per immaginare le possibilità e trasformarle in realtà. Mettiamo a vostra disposizione decenni di esperienza nella risoluzione di problematiche complesse in tutti i settori e le aree geografiche, aiutandovi a raggiungere produttività, risultati e crescita, indipendentemente da dove vi trovate nel ciclo di vita delle vostre operazioni.
Scoprite cosa possono fare i nostri servizi LifecycleIQ per la vostra azienda

Accelerate la crescita aziendale
L'innovazione vi aiuta a lavorare più velocemente, in modo più intelligente e con maggiore agilità in ogni fase del ciclo di vita

Portate il vostro personale all'eccellenza
Connettete in modo sicuro persone, processi e tecnologie

Aumentate la produttività
Migliorate continuamente le prestazioni e la produzione attraverso un processo decisionale basato sui dati

Gestione dei rischi
Soddisfate la conformità delle normative e gli standard di qualità proteggendo le persone e i processi

Promuovete la sostenibilità

Servizi completi e scalabili, indipendentemente da dove cominciate il vostro viaggio
I servizi LifecycleIQ offrono una robusta collaborazione per aiutarvi a risolvere le problematiche di oggi, posizionando la vostra azienda in modo da eccellere in futuro. Parliamo di ciò che è possibile!
- Innovazione e individuazione di nuove opportunità di miglioramento
- Progettazione di reti, sistemi e applicazioni più integrati e intelligenti
- Operazioni migliorate grazie all'applicazione d'uso, alla competenza tecnica e alla consegna del progetto scalabile
- Dati, sistemi e processi connessi e mantenuti in modo sicuro per contestualizzare meglio le informazioni e prevedere cosa accadrà
Le nostre capacità vi forniscono il giusto mix di competenza e mentalità aperta
Servizi di consulenza
Strategia e progetto di trasformazione digitale
Servizi professionali
Programma, gestione dei progetti e implementazione
Servizi in connessione
Sicurezza informatica, reti OT e supporto da remoto
Assistenza sul campo - Gestione risorse, assistenza on site e sicurezza
Servizi per il personale - Formazione e abilitazione
Migliorate continuamente la vostra esperienza
"Il lavoro di analisi dei dati che questo team ha svolto in tre settimane avrebbe richiesto sei mesi".
***
"La vostra collaborazione su questo progetto ha trasformato il nostro punto di vista su Rockwell Automation da fornitore critico a consulente digitale".
***
"Sfruttando un digital twin e le analisi dei dati, ci aspettiamo che la nuova linea venga messa in funzione con un risparmio di tempo fino al 40% con la messa in servizio virtuale".


Con il sostegno della competenza e dell’esperienza di Rockwell Automation
Il vostro collaboratore ora e nel futuro

Tecnici e consulenti di livello mondiale che comprendono le sfide e le opportunità uniche poste dai diversi domini e ambienti di produzione.

Decenni di esperienza nella creazione, implementazione e gestione di tecnologie trasformative per centinaia di imprese industriali globali.

Ampia rete globale in grado di supportare praticamente qualsiasi cliente.

Reputazione affidabile nel coltivare collaborazioni di successo a lungo termine con i clienti.

Innovazione: migliorate la produttività attraverso l’innovazione
I dati dovrebbero essere i migliori amici di qualsiasi azienda e la fase di innovazione è quella in cui i dati diventano i protagonisti assoluti. Per consentirvi di aumentare sia la produttività che la redditività, possiamo stabilire un livello di base e poi impegnarci costantemente per liberare il potenziale degli investimenti effettuati. Studi e analisi aiutano a evidenziare la vostra situazione e identificare nuove opportunità che possano esservi utili: da metodi ulteriori per migliorare il supporto della forza lavoro alla sperimentazione di tecnologie innovative, ad esempio il machine learning.
- Connected Enterprise e consulenza per la trasformazione digitale OT
- Convergenza IT/OT
- Studi di fattibilità
- Analisi operativa
- Ammodernamento
Progettazione: scoprite una progettazione integrata e intelligente
Nessun obiettivo è impossibile quando si può collaborare con esperti del settore per identificare le sfide e definire l'approccio da adottare per raggiungere il successo. Come vostro main automation contractor, possiamo aiutarvi a progettare la rete, il sistema e l'applicazione in modo che sia integrato e intelligente. Possiamo fornire supporto nelle seguenti aree:
- Progettazione e simulazione del sistema
- Sicurezza funzionale
- Requisiti di automazione, informazione ed equipaggiamento
- Infrastruttura di rete OT:
- FEED (Front-End Engineering Design)
- Impianto digitale
Operatività: create e gestite macchine e sistemi necessari
Vi farebbe comodo avere a disposizione competenze applicative e tecnologiche aggiuntive durante la fase di costruzione e funzionamento di un progetto? Affidatevi a noi e vi aiuteremo a installare, avviare e mettere in servizio le vostre macchine e i vostri sistemi. Per proteggere gli investimenti, offriamo metodi di consegna scalabili e servizi di gestione completi per i progetti. Siamo in grado di fornire qualsiasi servizio, dall'implementazione di sistemi di azionamento alle implementazioni di reti logiche complete fino all'ammodernamento di un intero sistema.
- Messa in servizio e avviamento
- Gestione di progetti & programmi
- Calibrazione
- Soluzione Infrastructure-as-a-Service (IaaS) OT
Manutenzione: utilizzate le informazioni digitali per mantenere operazioni a livelli ottimali
Pianificare le attività future e affrontare i problemi può creare difficoltà quando mancano le informazioni appropriate. Possiamo aiutarvi collegando i vostri dati, sistemi e processi in modo da fornirvi le informazioni corrette nel momento appropriato. Queste informazioni consentono di effettuare previsioni, anticipare i problemi prima che si verifichino e rendere le attività aziendali più connesse, produttive e intelligenti.
I nostri servizi basati sui dati forniscono le analisi predittive necessarie per aiutarvi a ottimizzare la produttività, ridurre il rischio operativo e raggiungere gli obiettivi aziendali.