Les ingénieurs industriels peuvent concevoir et configurer plus efficacement des machines autonomes à l’aide de la dernière version du logiciel Connected Components Workbench de Rockwell Automation. Doté de fonctionnalités nouvelles et améliorées, le logiciel améliore les performances de téléchargement et de construction pour créer des processus de conception plus efficaces et intuitifs.
Les principales nouveautés de la version 13 du logiciel Connected Components Workbench comprennent :
- Une trame de données variables globales et locales dont les capacités aident les ingénieurs à développer des projets plus rapidement. Par exemple, une fonctionnalité de déclaration rapide permet aux utilisateurs de créer plusieurs variables avec le même préfixe, suffixe et type de données en un clic. Une barre de filtre intuitive permet aux utilisateurs de trouver des points rapidement.
- Une capacité améliorée de changement de mode d’exécution (RMC) qui permet aux utilisateurs d’apporter des changements sans télécharger le code source du projet. Elle permet d’accélérer les changements en ligne et de créer des expériences de conception plus fluides et plus transparentes.
- Une nouvelle vue dans la fenêtre d’organisation de l’automate qui permet aux ingénieurs de passer à une expérience de programmation Logix. Cela leur permet de travailler dans un environnement plus familier et d’utiliser le diagramme logique à relais en copier-coller depuis le programme d’application Studio 5000 Logix Designer.
- Une capacité de connexion globale améliorée sur les points de système existants dans PanelView 800 DesignStation qui offre aux utilisateurs une plus grande flexibilité pour configurer les connexions au système à distance.
Le logiciel Connected Components Workbench simplifie le développement de machines autonomes construites à l’aide du système de commande Micro de Rockwell Automation. Les ingénieurs peuvent configurer, programmer et visualiser les principaux composants de commande de leurs machines autonomes dans un seul environnement logiciel. Ils peuvent également utiliser des outils tels que le simulateur Micro800 pour valider le code de l’application sans avoir besoin de matériel.
Allen‑Bradley, Connected Components Workbench, expanding human possibility, FactoryTalk, Micro800, PanelView, Rockwell Automation, Studio 5000, and Studio 5000 Logix Designer sont des marques commerciales de Rockwell Automation Inc. Les marques commerciales n’appartenant pas à Rockwell Automation sont la propriété de leurs sociétés respectives.