Les fabricants et les constructeurs de machines assument un certain nombre de responsabilités lorsqu'ils conçoivent un système de sécurité, notamment la réalisation d'une étude d'évaluation du risque, la mise en conformité aux normes de sécurité en constante évolution et l'identification des systèmes de sécurité les mieux adaptés.
Et tout cela doit être réalisé en maintenant la productivité de la machine et en gardant à l'esprit les temps et les coûts de conception.
Si tel est votre cas, sachez que vous pouvez obtenir de l'aide.
Une gamme étendue d'outils de conception et de technologies d'amélioration de la productivité permettent aux ingénieurs de concevoir des machines de haute qualité en s'appuyant sur des technologies de sécurité appropriées tout en contrôlant leurs coûts de conception.
Examinons trois d'entre eux :
- Safety Automation Builder est un outil gratuit qui permet aux ingénieurs de rationaliser leur processus de conception de systèmes de sécurité et de s'assurer que les systèmes répondent aux normes de sécurité actuelles.
Pour commencer, les utilisateurs créent un nom de projet, ajoutent une description et importent des schémas d'agencement pour le processus de conception de la sécurité.
À partir de là, ils peuvent cliquer et faire glisser des icônes pour créer des zones de protection, des panneaux de commande et des points pouvant présenter des dangers, mais aussi identifier des emplacements physiques de protection et des points d'accès qui servent aux opérateurs à communiquer avec la machine.
Ensuite, ils peuvent créer des fonctions de sécurité individuelles et sélectionner les appareils d'entrée, de sortie et logiques, et enfin exporter la liste des fonctions de sécurité vers SISTEMA pour réaliser une vérification de la conception.
L'outil génère une nomenclature d'équipements qui reprend les références, les descriptions, les délais de livraison standard et les quantités de produits.
- Les documents Fonction de sécurité préconfigurée offrent une approche modulaire pour concevoir différentes stratégies de protection. Cela permet aux ingénieurs de mieux gérer les divers éléments qui composent les fonctions de sécurité et, en dernier lieu, de réduire les délais des processus de spécification, de conception et d'essais, notamment pour les machines de grande taille et complexes qui nécessitent plusieurs fonctions de sécurité.
Chaque ensemble de documentation sur la fonction de sécurité comporte une description de la fonction de sécurité, des schémas électriques, une nomenclature d'équipements et des exemples de configuration et de programmation, des calculs de contrôle SISTEMA et un programme d'essai de validation.
Disponibles pour les commandes de sécurité à base de relais, les applications de commandes de sécurité programmables ou intégrées offrent aux ingénieurs une plus grande flexibilité pour choisir la méthode la mieux adaptée à leurs machines.
- Les technologies de sécurité modernes, telles que les automates de sécurité intégrés et les variateurs qui combinent les commandes standard et de sécurité dans un seul boîtier, peuvent simplifier la programmation et réduire les temps de développement des systèmes de sécurité. Bien que la fonction de sécurité intégrée ne soit pas nécessairement une option économique pour des machines de petite taille, elle permet de réduire le temps d'ingénierie pour les machines de plus grande taille et plus complexes.
Les automates de sécurité intégrés et les variateurs permettent aux ingénieurs d'utiliser un environnement de programmation commun au lieu d'avoir recours à plusieurs outils logiciels pour configurer les API, les variateurs, les E/S, les mouvements et les dispositifs de sécurité.
La configuration des programmes réside dans un seul emplacement et n'est pas répartie dans plusieurs fichiers distincts. En outre, la génération automatique des noms des libellés et des données permet de créer des descriptions spécifiques pour limiter la complexité et réduire davantage le temps de développement.
Pour examiner en profondeur l'amélioration de la productivité au moment de la conception des systèmes de sécurité machine et des problèmes majeurs à prendre en compte pendant le processus de conception, consultez cet article récemment paru dans Design World's Motion Control Tips.
Publié 25 juillet 2016