Loading
Étude de cas | Un leadership éclairé vers la transformation numérique
Recent ActivityRecent Activity
4 lecture minute

Ecolab : Quatre étapes pour créer l’usine du futur

Le leader mondial dans le secteur de l’eau, de l’hygiène et des solutions et services de prévention des infections a mis en place une feuille de route sur cinq ans visant à connecter et à optimiser ses usines dans le monde.

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Un technicien portant une tenue médicale bleue se lavant les mains

Chaque jour, Ecolab

fait avancer la sécurité alimentaire, contribue à maintenir des environnements propres et sûrs, et optimise l’usage de l’eau et de l’énergie sur près de 3 millions de sites clients dans le monde.

Cette mission est soutenue par l’implantation mondiale de 130 usines d’Ecolab. Cependant, jusqu’à récemment encore, il y avait peu de coordination et de cohérence entre ces usines. En fait, chaque usine agissait essentiellement comme une entité individuelle.

À présent, le réseau d’usines Ecolab mondial suit une feuille de route sur cinq ans visant à accroître la connectivité afin de gagner en efficacité et en homogénéité et, à terme, mieux desservir les clients.

Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
Ecolab : Quatre étapes pour créer l’usine du futur
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.

Définition des fondements

Matt Boudjouk, responsable du programme Commande et Automatisation chez Ecolab, a été embauché pour diriger la transformation numérique

de l’entreprise.

« Mon travail ne se résume pas à améliorer les systèmes de contrôle mais aussi être un vecteur de connaissances et de partage des savoirs entre les sites » explique Boudjouk. « Nous sommes de toute évidence une entreprise de bonne dimension, et si nous n’échangeons pas entre nous, nous n’en tirons aucun bénéfice. »

Pour interconnecter les employés des différents sites d’Ecolab et leur permettre d’accéder à un même ensemble de données, Boudjouk a formé une équipe de 20 ingénieurs spécialistes des commandes représentant toutes les zones d’implantation de l’entreprise. Ensemble, ils ont défini des normes de spécifications pour la mise en œuvre des commandes et de l’automatisation. Ils ont contribué à aplanir les barrières en abandonnant différentes technologies et systèmes de contrôle dans certaines usines.

« Une des premières spécifications que nous avons définie se rapporte à la hiérarchie cybersécuritaire et à l’architecture de réseau » commente Boudjouk. « Nous avons suivi bon nombre des directives en vigueur. Elles concernent notamment le zonage, l’ajout de pare-feux, la mise en place de switchs Ethernet appropriés. Cette mise en place a été cruciale. »

L’équipe a également mis au point une stratégie d’automatisation. Celle-ci définit la vision de l’entreprise pour ses usines du futur. Elle inclut des éléments tels que l’utilisation d’approches uniformisées quant aux données d’instruments de mesure et de production, de sorte à obtenir des points pertinents issus des applications numériques, à échanger entre les usines ou à transférer vers des systèmes d’entreprise.

Une stratégie en quatre étapes

Les travaux de l’équipe ont abouti à une stratégie en quatre étapes en vue de la transformation numérique des usines Ecolab.

Il s’agit dans un premier temps de collecter les données. Ceci implique de mettre en œuvre les instruments de mesure appropriés et de collecter les données pertinentes, le tout sur une infrastructure Ethernet. La documentation est essentielle à ce stade afin d’assurer que les données puissent être identifiées et analysées à des stades ultérieurs.

La prochaine étape concerne la visibilité. À ce stade, les usines commencent à surveiller les opérations et des tableaux de bord fournissent aux opérateurs des indicateurs en temps réel les renseignant sur le fonctionnement de leurs lignes de production.

La troisième étape est consacrée à l’optimisation de l’activité. Ceci implique l’intégration des ateliers d’usine aux systèmes d’entreprise afin de conférer de la visibilité et d’assurer les communications entre les usines et la chaîne logistique.

La quatrième et dernière étape réside dans la transformation numérique grâce à la mise en œuvre de capacités telles que des analyses, des jumeaux numériques et l’intelligence artificielle à une échelle locale et globale. Ceci peut notamment permettre de répondre à des questions essentielles du type pourquoi certaines usines sont plus performantes que d’autres. Des analyses sur les machines de remplissage, par exemple, permettent d’expliquer pourquoi certaines machines fonctionnent mieux que d’autres, notamment du fait de problèmes liés à des équipements ou à la formation.

Les résultats obtenus jusqu’à présent

L’objectif n’est pas tant de réaliser la transformation numérique de l’ensemble des 130 usines d’Ecolab sur cette période de cinq ans mais plutôt de faire des progrès significatifs dans leur accompagnement au travers de la stratégie en quatre étapes.

Aujourd’hui, certaines usines ont déjà atteint le stade de l’optimisation. Et les efforts de standardisation associés à une visibilité globale accrue ont aidé l’entreprise à économiser 25 à 30 % du travail d conception des processus. Parvenir à mieux maîtriser l’inventaire et le suivi des stocks de jour en jour a également constitué une opportunité majeure d’amélioration.

Comme la transformation numérique est par nature source de perturbations, la formation est essentielle. Ecolab a travaillé de concert avec ses fournisseurs afin d’établir des programmes de formation comprenant notamment des formations pratiques sur site dans certaines usines afin de permettre aux employés d’interagir et de se familiariser avec les nouvelles technologies.

« Comme beaucoup de nos fournisseurs en automatisation disposent de sites de distribution locaux à proximité immédiate de nos usines, nous travaillons en étroite collaboration avec eux afin d’élaborer la formation requise pour nos usines » témoigne Boudjouk.

« En fin de compte, la communication et l'adhésion de tous sont vraiment primordiales » dit encore Boudjouk. « Si vous obtenez l’adhésion de chacun et que chacun a le sentiment qu'il a son mot à dire, vous avez plus de chance qu’ils s’engagent et qu’ils travaillent réellement ensemble pour mener à bien ce projet. Parce qu’ils savent que leur vie en sera facilitée. »

Publié 1 décembre 2020

Sujets: Agroalimentaire Sciences de la vie Transformation numérique FactoryTalk InnovationSuite
S’abonner

Inscrivez-vous auprès de Rockwell Automation et recevez les dernières informations et des conseils éclairés directement dans votre boîte de messagerie.

S’abonner

Recommandé pour vous

Guide pratique de la transformation numérique
Employé masculin portant un casque blanc dans l’usine, occupé à saisir des données sur une tablette
Webinaire 
Guide pratique de la transformation numérique

La transformation numérique va bien au-delà de l’adoption de solutions technologiques. Participez à notre webinaire pour obtenir des conseils d’experts sur la manière d’améliorer vos opérations.

Rejoignez-nous
Logiciel InnovationSuite Analytics & IIOT
Deux employés d’usine visualisant une tablette placée devant un produit Rockwell Automation
Logiciel
Logiciel InnovationSuite Analytics & IIOT

InnovationSuite allie FactoryTalk Analytics et un système MES avec ThingWorx de PTC et des technologies de réalité augmentée. Vous pouvez ainsi connecter plus facilement vos infrastructures opérationnelles et améliorer les données les concernant.

Pour débuter
Le groupe Georgia-Pacific dispose désormais d’un personnel connecté
Une femme chargeant des provisions dans son véhicule à partir d’un chariot de magasin
Étude de cas
Le groupe Georgia-Pacific dispose désormais d’un personnel connecté

Georgia-Pacific reste compétitive en dépit de l’augmentation des départs à la retraite, en créant une main-d’œuvre plus connectée.

Lisez maintenant
Stanley Black & Decker : Les champions de l’innovation
Poser des vis autoperceuses pour l’assemblage de poignées de porte
Étude de cas
Stanley Black & Decker : Les champions de l’innovation

La transformation numérique a été primordiale pour créer une marque plus collaborative et plus innovante.

Lisez maintenant
  • Ventes
  • Service Clients
  • Assistance TechConnect
  • Questions générales
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Société Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Actualités Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Études de cas Chevron RightChevron Right