Cinq fonctionnalités de sécurité IHM clés
Un logiciel IHM moderne offre toute une série de fonctionnalités de sécurité qui, lorsqu’elles sont utilisées, peuvent vous aider à renforcer votre sécurité. Ces fonctionnalités clés comprennent :
Le contrôle d’accès : les services d’autorisation et d’authentification utilisateur inclus dans votre logiciel IHM vous offrent la certitude que seules les personnes autorisées peuvent effectuer les bonnes actions sur les bons terminaux. Vous pouvez même veiller à ce que certains actifs de production en particulier ne soient accessibles qu’à partir de terminaux bien précis, sur la base de facteurs tels que la visibilité d’un opérateur sur les machines.
La sécurité mobile : les IHM mobiles (PC portables, tablettes ou smartphones) sont de plus en plus utilisées pour libérer les travailleurs des terminaux fixes. Un logiciel IHM mobile peut, à cet égard, assurer le même contrôle d’accès basé sur les rôles pour les appareils mobiles que celui déjà appliqué avec les terminaux fixes. Le logiciel vous permet de restreindre l’accès à des affichages et interactions spécifiques pour certains utilisateurs, par exemple en autorisant uniquement l’accès à l’IHM en lecture seule pour les travailleurs à distance qui ne disposent pas d’un accès physique aux machines.
Les signatures électroniques et la confirmation des modifications : la confirmation intégrée des modifications avec les signatures électroniques vous donne la certitude que seules les personnes autorisées accèdent à vos systèmes de production, effectuent certaines opérations ou apportent des modifications. Vous pouvez même exiger une deuxième signature électronique d’un employé dans un groupe d’utilisateurs « approbateurs » désigné. Par ailleurs, en cas de problème de production, vous pouvez vérifier les modifications apportées et les signatures électroniques enregistrées dans votre système pour identifier la cause de l’incident.
Les signatures électroniques peuvent également vous aider à vous conformer aux normes telles que la réglementation FDA 21 CFR partie 11 dans les secteurs réglementés.
La gestion centralisée : un logiciel IHM moderne qui s’intègre à vos systèmes IT existants, comme Windows Active Directory, peut vous aider à gérer les utilisateurs et groupes de votre organisation avec davantage de facilité et de sécurité.
Par exemple, les employés peuvent utiliser les mêmes identifiants utilisateur qui leur permettent de consulter leur messagerie pour se connecter au logiciel IHM. Ceci permet de réduire les risques de sécurité, par exemple en évitant que les identifiants de connexion partagés ne soient communiqués à des tiers via une note collée sur un ordinateur à la vue de tous. Si un employé quitte ses fonctions, ses identifiants de connexion ne doivent être supprimés qu’à un seul et même endroit.
La sauvegarde et la récupération : lorsque vous intégrez un logiciel IHM moderne à votre logiciel de gestion des actifs, vous pouvez automatiquement sauvegarder vos configurations IHM. Vous avez ainsi la possibilité de récupérer les dernières configurations et de reprendre rapidement en cas d’incident de sécurité.
L’intégration à un logiciel de gestion des actifs vous permet également de créer une piste d’audit pour les actions des opérateurs. Par conséquent, si une alarme se déclenche ou si un incident d’arrêt se produit, vous êtes en mesure de vérifier ce que faisaient les opérateurs pour comprendre l’origine du problème. Avec les outils adaptés de dépannage et de calcul des tendances, vous pouvez même vérifier les actions des opérateurs et les conditions d’alarme superposées avec les données de processus pour un examen détaillé de la situation.
Faites appel à un fournisseur qui se soucie de votre sécurité
Lorsque vous choisissez un logiciel IHM pour vos opérations, assurez-vous que le fournisseur fasse de la sécurité une priorité, non pas en se limitant aux fonctionnalités d’un produit, mais en prenant en compte l’ensemble du cycle de vie de ce dernier.
Vous pouvez, par exemple, vous demander si le fournisseur se soucie de la sécurité et la garantit pour chaque nouvelle fonctionnalité ou fonction qu’il développe. Effectue-t-il des tests internes pour cibler les vulnérabilités de son logiciel et collabore-t-il avec des experts de la sécurité en externe pour procéder à des tests tiers similaires ? Si une vulnérabilité potentielle a été détectée dans ses produits, fait-il preuve de transparence envers ses clients à ce sujet ?