Loading

Ingénierie numérique

Repensez la façon dont vous concevez, exploitez et entretenez vos machines
Un ingénieur visualisant les performances à l’aide d’un logiciel en temps réel sur sa tablette

Recréer des produits et des processus dans le monde numérique peut dévoiler de nouvelles informations intéressantes et accroître de façon inédite l’efficacité de vos opérations physiques. Que votre activité consiste à concevoir et mettre en service des machines, ou à gérer la production d’une usine, l’ingénierie numérique peut vous aider à accéder au marché en un temps record, réduire les risques et renforcer la productivité.


Travailler plus efficacement

Améliorez vos produits et vos processus dans un environnement numérique

Des technologies telles que les jumeaux numériques, l’analyse évoluée et la réalité augmentée ont changé pour toujours la façon dont les systèmes d’automatisation sont conçus, exploités et entretenus. Toutefois, pour beaucoup, ces fonctionnalités ont une portée et une ampleur telles qu’il est difficile d’en apprécier la valeur réelle. Un jumeau numérique, par exemple, peut améliorer la conception d’une machine ou un procédé de production de manière quasiment illimitée.

C’est pourquoi il est utile de s’intéresser tout d’abord à la façon dont l’ingénierie numérique modifie la façon dont nous travaillons au quotidien. Ensuite, une fois que votre compréhension de ces technologies s’améliore, vous pouvez décider quelles sont les applications qui vous conviennent le mieux.

Faites le choix du numérique avec FactoryTalk
Deux employées dans un bureau consultent des informations sur un ordinateur projeté sous forme d’image semi-transparente devant l’écran.
Brochure
Faites le choix du numérique avec FactoryTalk

Découvrez comment travailler plus intelligemment, plus vite et mieux dans un environnement numérique.

Télécharger maintenant

FactoryTalk DesignSuite
Un employé visualisant Studio 5000 Environment sur un moniteur derrière son bureau
Logiciels
FactoryTalk DesignSuite

Un système d’automatisation industriel qui aide véritablement à raccourcir les cycles de développement, réduire les risques et optimiser la conception des systèmes. Découvrez comment devenir le héros du jour !

Pour débuter

Une approche plus efficace en matière de conception

La façon dont vous concevez vos machines ne change pas réellement avec l’ingénierie numérique. Elle est simplement améliorée. Vous pouvez continuer à utiliser les mêmes outils et processus. La différence réside dans la possibilité de pouvoir tester votre conception dans un environnement virtuel avant de la construire dans le monde réel.

Vous pouvez ainsi créer un « jumeau numérique » de votre machine sous la forme d’un modèle 3D et lui appliquer des paramètres physiques. Découvrir comment ce jumeau se comporte en autonomie, avec d’autres machines et avec les opérateurs. Vous pouvez même enfiler un casque de réalité virtuelle et regarder la machine fonctionner comme si celle-ci se trouvait véritablement devant vous. Vous pouvez ensuite résoudre les problèmes identifiés ou apporter des améliorations en quelques clics, et vous épargner des jours de travail.

Et ce n’est que le début ! Car vous pouvez également mettre ce jumeau numérique à disposition d’un client pour l’aider à optimiser une machine tout au long de son cycle de vie. Ou encore le réutiliser en vue de créer des machines similaires pour d’autres clients, sans avoir à repartir de zéro.


Évitez les surprises lors de la mise en service

Gagnez du temps et réduisez les risques grâce à la mise en service virtuelle

Accélérez la mise en service et réduisez les risques de surprise de dernière minute en faisant appel à un jumeau numérique pour tester les machines plus tôt dans le cycle de projet.

Lorsqu’une machine et son système de commande sont mis en lien pour la première fois sur le site du client, il existe un risque que l’alignement ne se fasse pas correctement. Grâce à la mise en service virtuelle, vous pouvez tester les commandes en amont, alors que la machine se trouve encore dans les ateliers du constructeur. Il est ainsi possible d’identifier les problèmes d’intégration des commandes et de séquençage de ligne et de les résoudre avant l’arrivée de la machine sur site.

Évitez les surprises coûteuses avec la mise en service virtuelle
Main Image
Blog
Évitez les surprises coûteuses avec la mise en service virtuelle

Avec un jumeau numérique de votre machine, vous pouvez tester les commandes avant de lancer la construction de la machine, ceci afin d’éviter les changements coûteux de dernière minute.

Pour en savoir plus
Réconcilier les deux vérités qui s’appliquent à tous les systèmes d’automatisation industrielle
Main Image
Blog
Réconcilier les deux vérités qui s’appliquent à tous les systèmes d’automatisation industrielle

Un jumeau numérique permet d’unifier votre système CAO et vos commandes dans le but de concevoir de meilleurs systèmes d'automatisation industrielle, tout cela dans le respect des spécifications, du budget et des délais.

Pour en savoir plus
10 bonnes raisons d’effectuer un test hors ligne des commandes
Main Image
Logiciels
10 bonnes raisons d’effectuer un test hors ligne des commandes

Découvrez pourquoi la validation virtuelle des systèmes de commande permet d’effectuer un test exhaustif plus tôt dans le cycle de projet, et à un coût moindre.

Pour débuter

Atteignez des sommets de productivité inédits

Aidez le personnel de production à utiliser et gérer en toute confiance leurs machines

Atteignez de nouveaux sommets de productivité en utilisant des simulations numériques et en mettant à profit les données opérationnelles pour améliorer la formation et les décisions en matière de production.

Une formation sans limite

Former son personnel dans le monde réel comporte certaines limitations. En effet, le nombre de scénarios à étudier n’est pas infini. Et les équipements nécessaires ne sont pas toujours disponibles.

Libérez-vous de ces contraintes en formant vos employés dans un environnement virtuel. Simulez différents cas de figure pour apprendre aux employés à travailler dans des conditions normales, idéales, mais également dans des scénarios d’incident ou de défaillance. Permettez à vos employés de faire des erreurs et d’en tirer les enseignements, sans mettre en péril la production. Et imposez-leur de prouver leur compétence en virtuel avant de prendre en main des commandes réelles.

Un fonctionnement axé sur les connaissances

Prenez de meilleures décisions dans presque tous les aspects de la production grâce aux simulations numériques et à des données plus pertinentes.

Comparez ce qui se passe en conditions réelles et ce qu’il est possible d’obtenir, grâce à un modèle numérique. Testez virtuellement tous les changements, par exemple les nouveaux produits. Vous pourrez ainsi identifier plus facilement les problèmes potentiels, notamment les erreurs de configuration machine ou les goulets d’étranglement en aval, avant qu’ils ne se produisent et perturbent vos processus réels.

Détectez les anomalies de processus et anticipez les pannes en associant les outils d’analyse évoluée et d’apprentissage machine intégrés à l’automate. Fournissez aux opérateurs les données dont ils ont besoin pour optimiser la productivité, la qualité et la durée de fonctionnement, en faisant appel à un logiciel de communications adapté.

FactoryTalk OperationSuite
Deux employés portant des casques de chantier sont en pleine discussion en marchant dans une usine
Logiciels
FactoryTalk OperationSuite

La combinaison inédite d’outils proposée dans le logiciel FactoryTalk OperationSuite a été pensée pour fournir des informations exploitables et contextuelles, basées sur le rôle, en vue d’améliorer les systèmes ou les processus.

Pour débuter

FactoryTalk MaintenanceSuite
Un employé visualisant le logiciel sur sa tablette
Logiciels
FactoryTalk MaintenanceSuite

FactoryTalk MaintenanceSuite vous fournit les éléments clés dont vous avez besoin pour gérer les domaines les plus sensibles de votre activité.

Pour débuter

Réduire les temps d'arrêt

Anticipez les problèmes et accélérez les réparations

Bénéficier d’informations en temps réel sur vos systèmes et vos machines est essentiel pour garantir le bon déroulement de la production. Voici ce que nous pouvons faire pour vous aider dans cette tâche :

  • Rapidement prendre en charge les problèmes avec des appareils capables de détecter les dispositifs présents sur votre réseau, recueillir les données de diagnostic les concernant et alerter le personnel des problèmes nécessitant une maintenance.
  • Prévenir les pannes en utilisant des outils d’analyse prédictive à même d’apprendre vos processus et d’identifier les problèmes machine avant qu’ils ne se produisent.
  • Surveiller l’état de santé du réseau et réagir rapidement aux alarmes de niveau interrupteur, en se servant d’un logiciel de gestion de réseau.
  • Améliorer le temps moyen de réparation en formant virtuellement les techniciens aux problèmes potentiels, avant que ceux-ci surviennent en production, et en utilisant des technologies de réalité augmentée pour appliquer en surimpression des instructions de travail numériques, sur la vue des actifs physiques.
  • Permettre une reprise sur incident plus rapide grâce au logiciel de gestion des actifs, qui stocke le code d’application et les configurations des dispositifs.

Innover et améliorer

Utilisez les données pour développer le potentiel de votre activité

Les cycles de projet semblent sans fin, que vous soyez constructeur ou utilisateur final. Vous essayez en permanence d’innover, d’améliorer et d’étendre la durée de vie de vos machines et de vos processus de production.

Toutefois, les données et la connectivité associées aux systèmes intelligents actuels vous permettent aujourd’hui de redéfinir le champ des possibles pour vos offres. Vous pouvez désormais utiliser les données recueillies tout au long de la vie utile d’un actif pour prolonger celle-ci. Vous pouvez utiliser les technologies de réalité augmentée pour faire la démonstration de produits ou machines auprès de vos clients, à l’aide d’un actif physique. Vous pouvez même réunir les constructeurs, les fournisseurs d’automatisation et les utilisateurs finaux au sein d’une usine virtuelle, bien avant de tracer les premières esquisses d’une machine ou de couler le béton de la fondation.

Logiciels d’analyse et d’IIoT
Deux employés d’usine visualisant une tablette placée devant un produit Rockwell Automation
Logiciels
Logiciels d’analyse et d’IIoT

InnovationSuite allie FactoryTalk Analytics et un système MES avec ThingWorx de PTC et des technologies de réalité augmentée. Vous pouvez ainsi connecter plus facilement vos infrastructures opérationnelles et améliorer les données les concernant.

Pour débuter

Programme PartnerNetwork
Trois dirigeants assis souriant au cours d’une discussion
PartnerNetwork
Programme PartnerNetwork

Grâce au programme Rockwell Automation PartnerNetwork™, nos clients conçoivent, fabriquent et entretiennent des solutions plus évoluées pour un même niveau d’investissement.

En savoir plus

Travaillez avec les meilleurs

Trouvez des partenaires adaptés pour vous aider à concevoir, construire et entretenir des solutions de meilleure qualité

Notre écosystème mondial de fournisseurs de solutions et d’assistance peut accélérer vos projets d’automatisation et en améliorer la réussite. Les membres du programme de partenaires sont des entreprises spécialisées dans la prestation de produits et de services compatibles avec nos solutions. En collaboration, ils vous aident à simplifier la mise en œuvre de vos projets et à obtenir le meilleur retour possible sur vos investissements.

Prêt à échanger avec un consultant Rockwell Automation ?

Nous mettons notre expertise du secteur industriel au service de la conception, de la mise en œuvre et de la pérennisation de votre investissement dans les systèmes d'automatisation.

Nous contacter

Recommandé pour vous

Évolution logicielle
Trois employés visualisant le logiciel sur un moniteur installé sur un poste de travail
Compétence
Évolution logicielle

Travaillez mieux de façon générale en utilisant les simulations et la modélisation numériques ainsi que des données plus pertinentes.

Découvrez nos capacités
Logiciel de jumeau numérique dynamique
Deux ingénieurs d’une usine consultant un téléphone portable, avec une pièce posée sur la table
Logiciels
Logiciel de jumeau numérique dynamique

Repoussez les limites dans la conception et les performances de vos machines grâce au logiciel de jumeau numérique Emulate3D™.

Pour débuter
Bibliothèques de code des applications
Vue angulaire d’un écran affichant un code
Support
Bibliothèques de code des applications

Nos contenus d'applications permettent aux ingénieurs de créer efficacement des projets d'automatisation à partir de bibliothèques axées sur les applications, normalisées et dotées de la gestion du cycle de vie.

Pour débuter
Logiciel d’automatisation industrielle
Une ingénieure portant des lunettes de sécurité dans une usine et tenant une tablette comportant un logo FactoryTalk
Logiciels
Logiciel d’automatisation industrielle

Le logiciel FactoryTalk® a été conçu pour prendre en charge un écosystème d’applications industrielles avancées, dont les applications IoT.

Pour débuter
  • Ventes
  • Service Clients
  • Assistance TechConnect
  • Questions générales
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Activités Chevron RightChevron Right