La normativa oficial que exige a los fabricantes de automóviles alcanzar un mejor consumo de combustible es la principal preocupación de la industria automotriz actual. Las compañías automotrices están cambiando la forma de construir los motores para cumplir con estos nuevos reglamentos. Este cambio se concreta en la actualización del proceso de fabricación del tren de potencia con nuevas máquinas, metodologías de ensamblaje y aplicaciones de robot.
La asociación de Rockwell Automation con FANUC America reúne dos líderes de automatización en la industria automotriz para que lideren la batalla y solucionen estos problemas de las plantas automotrices.