Los fabricantes y fabricantes de máquinas tienen una variedad de responsabilidades al diseñar un sistema de seguridad, incluida la realización de una evaluación de riesgos, el mantenimiento de la conformidad con los estándares de seguridad en evolución y la determinación de las medidas de seguridad más apropiadas.
Además, deben hacer todo esto al mismo tiempo que mantienen la productividad de la máquina y consideran sus propios tiempos y costos de diseño.
Si esto le resulta familiar con su experiencia, sepa que existen ciertas soluciones.
Una gran variedad de herramientas de diseño y tecnologías de mejora de productividad están disponibles para que los ingenieros puedan diseñar máquinas de alta calidad con las tecnologías de seguridad adecuadas al mismo tiempo que controlan sus costos de diseño.
Analicemos tres de estas herramientas:
- Safety Automation Builder es una herramienta gratuita que puede ayudar a los ingenieros a agilizar el proceso de diseño del sistema de seguridad y a verificar que el sistema cumpla con los requisitos de seguridad actuales.
Para comenzar, los usuarios pueden crear un nombre de proyecto, agregar una descripción e importar esquemas de configuración para el proceso de diseño de seguridad.
Desde allí, pueden hacer clic y arrastrar iconos para crear zonas de seguridad, paneles de control y peligros, así como identificar ubicaciones de protección física y puntos de acceso donde los operadores interactuarán con la máquina.
Luego, pueden crear funciones de seguridad individuales y seleccionar dispositivos de entrada, salida y lógicos, y finalmente exportar la lista de funciones de seguridad a SISTEMA para la verificación del diseño.
La herramienta genera una lista de materiales que incluye números de pieza, descripciones, tiempos de entrega típicos y cantidades de productos.
- Los documentos prediseñados de Función de seguridad brindan un enfoque de bloque modular para diseñar diferentes métodos de protección. Esto puede ayudar a los ingenieros a administrar mejor los diferentes elementos que conforman las funciones de seguridad y a reducir los procesos de especificación, diseño y prueba, especialmente para máquinas grandes y complejas que requieren múltiples funciones de seguridad.
Cada paquete de documentación de función de seguridad incluye una descripción de la función de seguridad, esquema eléctrico, lista de materiales, ejemplos de configuración y programación, cálculos de verificación de SISTEMA y plan de prueba de validación.
Los paquetes están disponibles para control basado en relé de seguridad, control de seguridad programable o aplicaciones de control de seguridad integrado, lo que les brinda a los ingenieros mayor versatilidad para seleccionar el más adecuado para sus máquinas.
- Las tecnologías de seguridad contemporáneas, como los variadores y controladores de seguridad integrados que combinan control estándar y de seguridad en un solo paquete, pueden simplificar la programación y reducir los tiempos de desarrollo de los sistemas de seguridad. Si bien la seguridad integrada puede no ser rentable para algunas máquinas pequeñas, puede reducir el tiempo de ingeniería para máquinas más grandes y complejas.
Los variadores y controladores de seguridad integrados permiten a los ingenieros utilizar un entorno de programación común en lugar de múltiples herramientas de software para configurar PLC, variadores, dispositivos de E/S, movimiento y seguridad.
La configuración del programa se guarda en una sola ubicación en lugar de archivos separados, y la generación automática de nombres de etiquetas y datos crea descripciones específicas para minimizar la complejidad y reducir aún más el tiempo de desarrollo.
Para un análisis más detallado sobre cómo mejorar la productividad al diseñar sistemas de seguridad de máquina y los problemas clave que tener en cuenta durante el proceso de diseño, consulte este artículo publicado recientemente en Consejos de control de movimiento de Design World.
Publicado 25 de julio de 2016